结果:找到"硬件",相关内容548条
- 能不能分析一下这个电路有什么问题
- 能不能分析一下R6经常烧是什么原因
- 所属专栏: 技术交流 标签: 硬件开发 发帖人:123硬件 发帖时间:2023-09-25 10:57:00
- M.2硬盘盒项目硬件与软件外包
- 本公司要做M.2硬盘盒,需要找有做M.2硬盘盒小伙伴一起来完成,采用目前主流的芯片,双协议,设计硬盘盒,有做过的工程师可以联系我,
- 所属专栏: 项目外包 标签: M.2 硬盘盒 项目 硬件与软件 外包 发帖人:ZLG007 发帖时间:2023-05-15 01:08:00
- 便携式电化学仪的软硬件
- 硬件参考了tianzhijiaozi这位的原理图,但是软件还不知道怎么写,STM32的单片机,还是个小白,求大佬指教,或者代写都可以商量,主要用来测量差分脉冲伏安法
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 电化学 软件 硬件 发帖人:bingobb 发帖时间:2022-11-28 19:36:00
- 请问下这个原理图中的NC是啥
- 图片
- 所属专栏: 单片机开发 标签: 硬件 原理图 发帖人:索控文风 发帖时间:2021-08-09 17:24:00
- 警惕EDA代理钓鱼
- (0755)28269295,警惕这个电话,十有八九是AD代理钓鱼的。刚接电话询问招工的,很奇怪不找HR?我说找请找HR,然后她就问你们用P-R-O-T-E-L吗?还是AD,哪个版本?结合先前的AD敲诈邮件,突然明白了是ad在钓鱼。
- 所属专栏: PCB设计 标签: AD 招聘 硬件 发帖人:ANGEL91265 发帖时间:2020-08-28 14:45:00
- 电路硬件问题TC6291升压芯片
- 我想问一下,我用TC6291这款升压芯片,我拉高使能引脚EN,能正常输出电压;但是我拉低EN引脚时,它却不能关闭芯片,还是会输出电压。这是怎么回事?
- 所属专栏: 技术交流 标签: 硬件问题 发帖人:A1小唐 发帖时间:2019-06-25 14:02:00
- 诚聘硬件、固件兼职
- 了解以下需求,诚聘硬件、固件兼职,广州地区优先考虑!依据如下硬件架构,提供该架构的原理图和PCB设计的报价:主控(SMT32、CC26xx);电源管理(带池);电源管理(带池);通讯:USB、BLE、WIFI、UART;外设:3~4个SPI,3~4个I?C;引脚总数300~500PINs;依据如下固件架构,提供该架构的固件开发的报价:4个SPI外设,通过直接内存存取(DMA)数据,CPU将内存数据编码组包,通过通讯接口(WIFI/BLE/USB/UART)发送;4个I?C外设,通过CPU读I?C,将数据编码组包,通过通讯接口(WIFI/BLE/USB/UART)发送;电源管理:充放电,电量显...
- 所属专栏: 人才需求 标签: 兼职 硬件 固件 发帖人:hope 发帖时间:2019-06-25 11:27:00
- 硬件工程师两点一线的生活真的很无聊?一起来说说
- 最近都在说996,但对于硬件工程师,他们忙的时候都是827。别说凌晨4点的城市甚至早上的东方鱼肚白都见过每天实验室和家里两点一线,约个会都得看加班啊不!单身汪工程师没有资格约会世界那么大,一起去看看?生活有点苦,一起去嗨皮?是项目不够多,还是工期不够赶?是测试做完了还是设计做好了?做硬件基本一天都出不了实验室,经常性赶项目和加班。过着两点一线的生活,在很多人眼中显得有些无聊。各位硬件工程师来说说呢?这样两点一线的生活,你过够了吗?真的是很无聊吗?
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 硬件工程师 硬件工程师的生活 硬件工程师加班 发帖人:Delete 发帖时间:2019-04-23 14:18:00
- 硬件工程师的桌面都是这么凌乱吗?
- 听说在业内流行一句话,叫:“你桌面的凌乱程度与创造力呈正比。”而且据说很多大神级的人物桌面都是十分凌乱的首先来说说,被认为是世界上最好的模拟电路工程师之一的人物JimWilliams的桌面看这桌面上各种具有厚重历史感的仪器,各种不知是好的还是坏的待测的PCB及其蜘蛛网般的互联线缆,一看就知道是大神范。还有,听说爱因斯坦、乔布斯和马克吐温的桌面也都是一样乱糟糟的。下面,一起来看看各位硬件工程师们乱糟糟的桌面看久了还有一种恍惚是大神的感觉直到,明明记得元件盒里还有几个IC样片的,但要焊接时就是翻箱倒柜也找不到;要调试电路时,发现没地方摆示波器了,又得停下来把板子和线缆推到一边,给示波器腾位置,但...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 硬件工程师 硬件工程上的日常 发帖人:Delete 发帖时间:2019-04-22 14:53:00
- 小型直流无刷电机的控制系统(二)
- 小型直流无刷电机的控制系统(二)无感无刷直流电机控制系统硬件电路设计本次主要完成无位置传感器的无刷直流电机控制器的硬件电路设计。选用意法半导体公司推出的STM32F103RCT6单片机作为主控芯片,用于系统的数据采集和信息处理。控制系统的结构该控制系统的控制过程为:STM32F103RCT6单片机的AD转换器采集电机悬空相的电流信息,开设AD转换的DMA通道,将采集的电流信息直接赋值给相关变量,然后对该变量进行处理,判断过零事件。如果过零事件发生,则执行换相操作,否则,一直监视悬空相的电流。我们利用定时器产生的互补PWM对上桥臂和下桥臂的功率器件进行驱动,比如在AB相导通的时刻,A相上桥臂和...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 硬件 设计 发帖人:Genson 发帖时间:2019-02-09 12:18:00
返回