结果:找到"简易",相关内容154条
- 示波器的极简模式和全功能模式
- 我们经常会发现主流的数字示波器的功能菜单使用比较麻烦,需要多次点击按钮的组合并在多级菜单里进行选择。所以LOTO虚拟示波器的上位机软件完全按照不同的思路设计,尽量让功能按钮在界面上随手能操作。但是随着功能越来越多,不得不将一些功能开始隐藏在标签页里,界面上摆放的按钮和控件也越来越多多了。如下图所示:我们称之为全功能模式。在电脑上用鼠标操作这些设置其实还是很方便很快捷的。但是前提是客户已经熟练掌握了这些功能的使用。对于新手或者对示波器很多功能不太了解的客户,我们会收集到他们的一个反馈,就是觉得界面太复杂了。有些客户掌握的比较基础一些,很多LOTO示波器软件的功能暂时用不到,软件界面上的很多设置...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 极简模式 全功能模式 发帖人:LOTO 发帖时间:2024-03-26 10:20:00
- TIM0开发板测评报告+主题/简单点亮一个LED
- TIM0开发板测评报告1.整体使用评价立创制造的开发板配色非常美观,整洁,使人眼前一亮,整板非常漂亮。刚开始使用TI的库,所以还需要一段时间来熟悉,先把作业交了再慢慢研究。2.开发项目流程(方案介绍、方案系统框图、调试、指令等)安装CCS12.6-->安装SDK等必要组件;代码:系统驱动库初始化-->配置IO默认状态、方向-->toggle();3.成果展示work.rar
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 简单点亮一个LED 发帖人:LukaW 发帖时间:2024-01-18 08:52:00
- 求帮忙画一个简易接触电路板
- 实现要求,A板装弹簧顶针,焊接,并预留两个焊盘,及螺丝固定孔B板要求,外大环,内小环,B板A面,镀金工艺。B板B面两个焊盘,分别连通到大小环。比较急。求大神帮忙!有偿请求
- 所属专栏: 项目外包 标签: 一个简易接触电路 发帖人:leoxm 发帖时间:2023-06-15 17:29:00
- 立创EDA专业版架构简图
- 正在制作公司内部的工程师培训教程,在官方网站找不到类似,所以根据自己理解的制作了这一份架构简图,分享大家参考
- 所属专栏: 使用教程 标签: 架构 简图 发帖人:ScottLin 发帖时间:2021-05-19 08:57:00
- 库博PD20W快充方案高性能超简洁-必易微KP22308+KP41262
- PD20W快充方案高性能超简洁-必易微KP22308+KP41262KP22308+KP41262用于PD20W快充方案,外围电路简单,满载效率高达89%以上,非常适用于小体积PD20W快充方案。KP22308是一款针对离线式反激变换器的高性能准谐振电流模式PWM转换芯片。芯片内置650VRds_on1R的COOLMOS,集成有高压启动电路,可以获得快速启动和超低待机的性能。芯片支持8-40V的VDD供电,方便满足PD电源的宽电压输出要求。独有的ASOP-6封装,相较传统的SOP8封装,能更好地降低芯片的温升。KP41262是一款反激拓朴副边同步整流功率开关,内置60VRds_on6.5mR...
- 所属专栏: 供应商专区 标签: 库博PD20W快充方案 高性能 超简洁 必易微KP22308+KP41262 发帖人:qualpwr 发帖时间:2021-05-08 10:32:00
- 非易失性MRAM及其单元结构
- MRAM的优异性能使它能较快取代目前广泛采用的DRAM内存及EEPROM闪存,作为新一代计算机的内存。MRAM目前是新一代计算机内存的最佳候选者,但不是唯一的,与它同期并存的还有FRAM(铁电随机存取存储器)和OUM(Ovshinsky电统一随机存取存储器),三者科技内涵各有所长,市场预测尚难预料。本篇文章EverspinMRAM代理商宇芯电子要介绍的是关于非易失性MRAM的单元结构。MRAM器件的结构一个二维MRAM存储阵列如图1所示,可见MRAM器件是由相互正交的字线和位线组成删格,每个MRAM单元位于字线和位线的交叉点(即格点)处。通过每条字线和每条位线的编码可对器件中某个特定的MRA...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 非易失性MRAM,MRAM,非易失性MRAM 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-10-20 14:43:00
- [资料]W7500EVB的硬件资源简介
- W7500芯片为单芯片解决方案,集成ARMCortex-M0,128KBFlash及用于多种嵌入式应用平台的全硬件TCP/IP核,特别适用于物联网领域。使用WIZwiki-W7500,助您轻松完成原型开发。实践出真知,要想学好W7500,实验平台必不可少!本篇将详细介绍W7500的硬件平台:W7500EVB开发板,通过该篇的介绍,将了解到W7500EVB的功能及特点。为了更好的使用W7500EVB,本篇还介绍了开发板的一些使用注意事项,请读者在使用开发板的时候一定要注意。本章,主要是向大家简要介绍我们的开发板上所拥有的硬件资源。炜世科技—WIZnetW7500官方代理商,全程技术支持,价格绝...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 硬件资源 简介 发帖人:WSGustin 发帖时间:2018-02-23 15:13:00
- 环保简易型钢网,已经用过的客户来评价一下
- 环保简易型的钢网,不封AB胶和银龙胶纸,我们推出已经有两周左右的时间了,每天有100个简易型的钢网。对于这些简易型的钢网,各位怎么评价?使用的如何?欢迎反馈----环保简易型钢网介绍帖子:http://club.szlcsc.com/article/details_9332_1.html注意:想选择环保简易型钢网的客户,务必看清楚,环保简易型是不封AB胶和银龙胶纸的,一般不适合贴片厂使用!仅适合个人用户!
- 所属专栏: 激光钢网 标签: 环保简易型 钢网 发帖人:立创商城高先生 发帖时间:2017-10-28 10:06:00
- “环保简易经济型”钢网,是否值得拥有?
- 这两天朋友圈刷屏了一篇文章,《外卖,正在毁灭我们的下一代》,说的是外卖大增,所引发的包装盒和塑料袋大增,垃圾围城的问题。深有感触。因为,我们公司的垃圾桶,最近又增加了一个超大型的。原因就是,叫外卖的超多,吃完的包装盒和垃圾袋越来越多,装不下了。我们昨天跑了一趟钢网厂,看工人怎么封网。整个封网过程中,封网用到的AB胶不但过程繁琐,而且AB胶超级超级浪费,且会产生不少的垃圾。由此,我们想到是否可以推出“环保简易经济型”钢网,主要考虑的是针对30*40,37*47的小钢网。所谓“环保简易经济型”指的是,这个钢网,不封AB胶,不贴银龙胶纸。如下图:如上图所示,这个钢网,就是在网框上,用黄胶粘贴了钢片...
- 所属专栏: 嘉立创动向 标签: 环保 经济 简易 钢网 发帖人:立创商城高先生 发帖时间:2017-09-20 11:05:00
- 从STM32到GD32F
- st到GD移植攻略.pdfGD32_Series_MCUs_Selection_Guide_(Mar_2017).pdf
- 所属专栏: 技术交流 标签: 北京兆易 发帖人:LOVE67 发帖时间:2017-08-15 17:01:00
返回