结果:找到"高通千兆网口芯片",相关内容1000条
- 工信部指明,关于“双千兆”业界需要这样做!
- 近日,工业和信息化部印发《“双千兆”网络协同发展行动计划(2021—2023年)》(以下简称《行动计划》)后引发社会强烈关注。《行动计划》明确规划了主要目标和行动计划。比如到2021年底,千兆光纤网络具备覆盖2亿户家庭的能力,新增5G基站超过60万座;到2023年底,千兆光纤网络具备覆盖4亿户家庭的能力,建成100个千兆城市,打造100个千兆行业虚拟专网标杆工程。什么是“双千兆”?以千兆光网和5G为代表的“双千兆”网络,能向单个用户提供固定和移动网络千兆接入能力,具有超大带宽、超低时延、先进可靠等特征,二者互补互促,是新型基础设施的重要组成和承载底座。为什么要建设“双千兆”网络?我国5G网络...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 双千兆,5G 发帖人:专说光通信 发帖时间:2021-04-01 17:30:00
- 易天推出千兆SFP自适应智慧型电口模块
- 为解决现场应用的需要,易天光通信(ETU-LINK)新推出一款千兆SFP自适应智慧型电口模块,该产品最大的亮点就是采用拨码控制开关(F档、C档),F档为10/100M百兆自适应,C档为10/100/1000M千兆自适应,双档可自如切换,集三款SFP速率电口于一身,使得这款产品的适用范围更广。1、千兆SFP自适应智慧型电口模块介绍千兆SFP自适应电口模块(易天型号:ES-TX-RJ)采用SFP封装类型,配备支持SGMII/1000BAS-X/100BASE-FX自适应以及全/半双工模式自适应的SFP接口,速率(10M/100M/1000M)自匹配的RJ45接口,其数据传输需要的媒介为5类非屏蔽...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 千兆电口模块 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-09-25 15:19:00
- 网络串口透传芯选择
- 工厂设备日趋智能化,现在工程师只需打开电脑,就能调整厂区内所有设备的参数及状态。不光是在工业控制领域,比如电力传输、智能家居、一卡通和医疗设备等系统中,有成千上万的传感器、PLC、读卡器或其他设备,互相连接形成一个控制网络,统一管理。其中最常用来连接这些设备的通信方式就是RS485总线。但与以太网相比RS485总线在传输距离和统一管理方面存在较大的局限性。那么如何突破RS485串口终端在传输距离和统一管理方面的局限性呢?类似于厂区内的远程多地控制是如何做到的呢?这里就是给大家推荐的是沁恒电子的网络串口透传系列芯片CH9121、CH9120,轻松实现串口设备快速联网的功能。下面就给大家大家介绍...
- 所属专栏: 其他新品分享 标签: 网络串口透传芯片 发帖人:我芯永恒 发帖时间:2019-07-02 10:33:00
- 关于工业级USB转网口的芯片选型
- 最近在找一款USB转网口的芯片。本来设计的是AX88772C,这个芯片网口支持RMII,Rev-RMII,还可以直接支持Phy出来。我的项目用的是USB转RMII的,但是这个芯片是商用级别的。看到MicrochipLan95XX的支持USB转网口的,但是普遍都是集成了USBHUB功能,Lan9500AI直接是Phy差分信号出来了,如果对应我的设备,我还需要额外增加一个Phy芯片,而且还要增加多余的电路。各位是否可以帮忙推荐一个芯片,工业级宽温,支持USB转以太网RMII的?感激不尽!
- 所属专栏: 技术交流 标签: 工业级USB转网口芯片 发帖人:qqcooler 发帖时间:2018-12-08 19:49:00
- 易天与您相约深圳光博会CIOE
- 继亚洲通讯展之后,易天光通信又将迎来2018年的第三个展会---中国国际光电博览会(简称CIOE),CIOE是具规模及影响力的光电产业综合性展会,覆盖光通信、激光、红外、精密光学、光电创新、军民融合、光电传感、数据中心等光电产业链版块。深圳易天光通信作为光通信行业的后起之秀,希望借助这个行业交流机会与业内精英共同探讨学习!参展信息:【展出时间】2018年9月5日-8日【展出地点】深圳会展中心【展位号】1F03易天希望借助这个平台,通过产品展示和技术交流,可以帮助客户更好的开拓通信行业特别是光模块产品的市场,同时易天凭借着通信领域的深厚经验,可以为客户提供创新的网络传输解决方案。随着速率的不断...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 千兆光模块 深圳光博会 CIOE 万兆电口光模块 发帖人:光纤模块 发帖时间:2018-07-31 18:19:00
- 易天光通信可提供哪些RJ45电口模块?
- 电口模块也叫光电转换模块、光口转电口模块,它是一种支持热插拔模块、封装形式是SFP和SFP+,连接器类型都是RJ45。根据速率的不同可以分为:1000M、自适应10/100/1000M、自适应10/100M和10GSFP+电口模块。易天(ETU-LINK)千兆电口模块的特征可热插拔SFP封装/RJ45接口支持100m传输距离数字诊断功能可选/金属外壳封装降低电磁干扰遵循SFPMSA协议符合SDH/SONET传输标准符合IEEE802.3以太网标准3.3V单电源供电数字诊断监测:内部校准或外部校准符合RoHS工作温度:商业级:0to+70°C;工业级:-40to+85°C易天光通信(ETU-L...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 电口模块 光模块 SFP+电口模块 千兆电口模块 发帖人:etulink 发帖时间:2018-07-03 17:23:00
- 思科GLC-T、GLC-TE和SFP-GE-T三者有何区别?
- 思科GLC-T、GLC-TE与SFP-GE-T光模块都是千兆电口光模块、都具有RJ45接口、传输距离都是100m,是数据中心、接入网、存储区域网等应用中一种节省成本的千兆以太网连接解决方案,因此这三种型号的光模块常常会让人难以区分,下面我们就将这三种光模块做一个简单对比,看看它们究竟有什么区别?GLC-T、GLC-TE与SFP-GE-T光模块参数以上表中我们可以看出GLC-T光模块在工作温度上和后两者是不一样的,GLC-TE光模块可以作为GLC-T光模块的取代品;SFP-GE-T光模块具有前两者都没有的NEBS3ESD功能。NEBS3ESD是什么意思?NEBS是网络设备建筑系统的缩写,是构建...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 思科千兆光模块 千兆电口光模块 SFP-GE-T 思科光模块 电口光模块 发帖人:etulink 发帖时间:2018-06-29 11:03:00
- 关于ETU-LINKSFP1.25G160km千兆单模光模块的基本参数
- 关于易天1.25GSFP1550nm160KM千兆单模双纤光模块的基本参数光模块参数封装形式:SFP速率:1.25G中心波长:1550nm传输距离:160KM接口:LC传输介质:单模DDM:带DDM产地:深圳地址:深圳市龙华新区清泉路金博龙工业园C栋4楼产品详情型号:ES5512-3LCD160描述:SFP1.25Gbps160KM千兆单模光模块特征:可热插拔SFP封装/双LC接口支持160KM传输距离数字诊断功能可选/金属外壳封装降低电磁干扰遵循SFPMSA协议符合SDH/SONET传输标准符合IEEE802.3以太网标准3.3V单电源供电数字诊断监测:内部校准或外部校准符合RoHS工作温...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 千兆单模光模块 发帖人:光纤模块 发帖时间:2018-05-08 18:54:00
- 高通千兆网口芯片,德州仪器ARM可用方案,飞思卡尔IMX6可用方案
- http://www.szlcsc.com/product/details_112501.html目前高通AR8031系列的货在工业应用等领域有很多应用,低功耗高性能的,目前在德州仪器ARM飞思卡尔的IMX6系列产品用是首选,在DSP上面也有很多公司开始选用高通的网口,后期选系列现货,尽在更新中,欢迎选购http://www.szlcsc.com/product/details_112501.html
- 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: 高通千兆网口芯片 AR8031 发帖人:hrddsp 发帖时间:2017-09-07 16:19:00
- DM9051NPSPI接口网口芯片
- 在很多应用领域,本身采用的平台是处理能力不是很强的MCU,这些MCU通常没有网络接口,但实际应用又需要连接以太网,故通常通过SPI接口转换成一个网络接口。目前用的最多的是ENC28J60。但ENC28J60只支持10M以太网,且不带协议栈,需要工程师自己写协议栈,开发难度很大。最关键的是这个IC价格也不便宜。DM9051(SPI转以太网芯片)就不一样,价格有优势,且自带协议栈,又是10/100M的规格。DM9051NPSPI接口网卡芯片是为方便MCU单片机系统增加以太网通信而开发出的解决方案。DM9051NP芯片是带有行业标准串列外设接口(SerialPeripheralInterface,...
- 所属专栏: 代售推荐 标签: SPI网口芯片 DM9051NP 发帖人:暮歌晨曲 发帖时间:2017-08-02 09:59:00
返回