查看: 7787  |  回复: 18
技术交流----有关硬件问题咨询探讨
hyh403
5
主题
45
回复
发表于2017-11-09 09:49:21 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

1.最近很闲,各位遇到什么开发方面的问题可以一起探讨、交流。

2.有关硬件设计、原理、可靠性、EMC/EMI方面的问题。

3.MCU(M0/M3/M4)\ARM9  A8  A9  A15 , TI  dsp C2000  C6000 , Altera FPGA(cpld  max10, cyclone III , cycloneIV )之类的硬件问题。

4.有关电源、信号完整性之类的。DDR  DDR2  DDR3走线什么的。BGA布线。

5.由于有空,有关硬件方面的我尽量做到有问必答,软件方面我只懂一点点。

hyh403
5
主题
45
回复
发表于2017-11-09 11:39:16   |  显示全部楼层
5#
发表于2017-11-09 10:19:02  3# 请问,通过单芯光纤进行高速RS232/485的双向通信传输(初步要求不高,1Mbps左右即可),楼主有什么较好的解决方案...

光纤这块以前是博通,现在是安华高,也就是avago,这个需要找相关厂家咨询。

闲聊一句   你这个是应用到高可可靠性的通讯要求,直接用光纤收发器+FPGA应该是可以实现的,(如果不复杂可以1片FPGA就可以,用FPGA做一个软核+通信模块)FPGA做逻辑,RS232  RS485这些都不是问题。

hyh403
5
主题
45
回复
发表于2017-11-09 22:30:50   |  显示全部楼层
10#
光纤转工业以太网总线不是更好。如:POWERLINK, EtherCAT,  ModBus, ProfinBUS, MECHATRO LINK之类的。
hyh403
5
主题
45
回复
发表于2017-11-10 20:42:52   |  显示全部楼层
12#
 
hyh403
5
主题
45
回复
发表于2017-11-10 20:43:28   |  显示全部楼层
13#
 
hyh403
5
主题
45
回复
发表于2017-11-10 20:43:44   |  显示全部楼层
14#
我觉得是PCB布局和走线的问题。
hyh403
5
主题
45
回复
发表于2017-11-10 20:44:36   |  显示全部楼层
15#
发表于2017-11-10 09:38:49  11# 用MP2359做的一个DC-DC,输入10V输出5V,输出不理想,,电感波形比较诡异,请帮忙分析一下问题所在下面两图分别...
 DC-DC一定要注意电流回流。
hyh403
5
主题
45
回复
发表于2017-11-10 20:45:35   |  显示全部楼层
16#
输出也可以放一些104,103小电容。
hyh403
5
主题
45
回复
发表于2017-11-11 09:54:03   |  显示全部楼层
18#
MPS有个DC-DC仿真工具,把输入、输出、负载电流、转换效率设置一下,可以得到仿真参数。