查看: 7782  |  回复: 18
技术交流----有关硬件问题咨询探讨
hyh403
5
主题
45
回复
发表于2017-11-09 09:49:21 | 只看该作者
1# 电梯直达

1.最近很闲,各位遇到什么开发方面的问题可以一起探讨、交流。

2.有关硬件设计、原理、可靠性、EMC/EMI方面的问题。

3.MCU(M0/M3/M4)\ARM9  A8  A9  A15 , TI  dsp C2000  C6000 , Altera FPGA(cpld  max10, cyclone III , cycloneIV )之类的硬件问题。

4.有关电源、信号完整性之类的。DDR  DDR2  DDR3走线什么的。BGA布线。

5.由于有空,有关硬件方面的我尽量做到有问必答,软件方面我只懂一点点。

快乐电子
4
主题
246
回复
发表于2017-11-09 10:01:12   |  只看该作者
2#
参赛作品《智能正负脉冲电动车6-64V铅酸蓄电池多功能充电器》
ChessWorld
36
主题
820
回复
发表于2017-11-09 10:19:02   |  只看该作者
3#
请问,通过单芯光纤进行高速RS232/485的双向通信传输(初步要求不高,1Mbps左右即可),楼主有什么较好的解决方案吗?
深圳阿愚
19
主题
213
回复
发表于2017-11-09 11:08:11   |  只看该作者
4#
“最近很闲” 这四个字估计会引得一票攻城狮的各种羡慕嫉妒恨
hyh403
5
主题
45
回复
发表于2017-11-09 11:39:16   |  只看该作者
5#
ChessWorld 发表于2017-11-09 10:19:02  3# 请问,通过单芯光纤进行高速RS232/485的双向通信传输(初步要求不高,1Mbps左右即可),楼主有什么较好的解决方案...

光纤这块以前是博通,现在是安华高,也就是avago,这个需要找相关厂家咨询。

闲聊一句   你这个是应用到高可可靠性的通讯要求,直接用光纤收发器+FPGA应该是可以实现的,(如果不复杂可以1片FPGA就可以,用FPGA做一个软核+通信模块)FPGA做逻辑,RS232  RS485这些都不是问题。

xbwpc
4
主题
71
回复
发表于2017-11-09 13:26:24   |  只看该作者
6#
ChessWorld 发表于2017-11-09 10:19:02  3# 请问,通过单芯光纤进行高速RS232/485的双向通信传输(初步要求不高,1Mbps左右即可),楼主有什么较好的解决方案...

232全双工用单芯光纤不太好做,如果没有WDM的器件(贵的要死),那可以考虑副载波调制的方式做,但是电路有点麻烦。

485半双工就简单多了,毕竟每一方有独立的收发控制。

楼上说的用光模块的方案适合1Gbps以上的传输,1M的速率用光模块和收发器实在不合适。

ChessWorld
36
主题
820
回复
发表于2017-11-09 14:42:53   |  只看该作者
7#
xbwpc 发表于2017-11-09 13:26:24  6# 232全双工用单芯光纤不太好做,如果没有WDM的器件(贵的要死),那可以考虑副载波调制的方式做,但是电路有点麻烦。485...
单芯光纤实现全双工也可以,就是需要用“高速分时收发+缓存“进行底层的操作。
xbwpc
4
主题
71
回复
发表于2017-11-09 22:18:33   |  只看该作者
9#
ChessWorld 发表于2017-11-09 14:42:53  7# 单芯光纤实现全双工也可以,就是需要用“高速分时收发+缓存“进行底层的操作。
分时收发再快也是半双工,你说的快速切换实际上是把232的全双工做了协转,转成半双工协议以后再收发。当然这也是一种办法,只不过也要加相当复杂的硬件,和我说的那个相比,我那个类似FDD,你这个类似TDD。
hyh403
5
主题
45
回复
发表于2017-11-09 22:30:50   |  只看该作者
10#
光纤转工业以太网总线不是更好。如:POWERLINK, EtherCAT,  ModBus, ProfinBUS, MECHATRO LINK之类的。
Lee
1
主题
122
回复
发表于2017-11-10 09:38:49   |  只看该作者
11#

用MP2359做的一个DC-DC,输入10V输出5V,输出不理想,,电感波形比较诡异,请帮忙分析一下问题所在

下面两图分别为原理图和波形图,波形图中黄线为电感前侧的波形,红线为输入电压,明显受到了电路的干扰,负载100ma单片机和一些外围电路 

有懂的请赐教,不胜感激点击查看大图

 点击查看大图


hyh403
5
主题
45
回复
发表于2017-11-10 20:42:52   |  只看该作者
12#
 
hyh403
5
主题
45
回复
发表于2017-11-10 20:43:28   |  只看该作者
13#
 
hyh403
5
主题
45
回复
发表于2017-11-10 20:43:44   |  只看该作者
14#
我觉得是PCB布局和走线的问题。
hyh403
5
主题
45
回复
发表于2017-11-10 20:44:36   |  只看该作者
15#
Lee 发表于2017-11-10 09:38:49  11# 用MP2359做的一个DC-DC,输入10V输出5V,输出不理想,,电感波形比较诡异,请帮忙分析一下问题所在下面两图分别...
 DC-DC一定要注意电流回流。
hyh403
5
主题
45
回复
发表于2017-11-10 20:45:35   |  只看该作者
16#
输出也可以放一些104,103小电容。
Lee
1
主题
122
回复
发表于2017-11-10 23:27:15   |  只看该作者
17#
hyh403 发表于2017-11-10 20:45:35  16# 输出也可以放一些104,103小电容。

PCB问题不大,主要是1没有单点接地,2输入电容和ic距离大概2cm,但这两个问题应该不算很大

排查之后目前可以确定波形不是方波是因为轻载,芯片工作在DCM模式,这方面的问题是解决了,但仍然存在mos管导通时上冲过大的问题,即波形图中黄色的尖峰,不知道如何改善,如果有建议的话请提出

hyh403
5
主题
45
回复
发表于2017-11-11 09:54:03   |  只看该作者
18#
MPS有个DC-DC仿真工具,把输入、输出、负载电流、转换效率设置一下,可以得到仿真参数。
广州电源
11
主题
620
回复
发表于2018-01-19 09:41:09   |  只看该作者
19#

拿MPS的MP1470为例,规格书中明确说了以下四条规则,严格遵循即可:

1) Keep the connection between the input ground and GND pin as short and wide as

possible.

2) Keep the connection between the input capacitor and IN pin as short and wide as possible.

3) Use short and direct feedback connections.Place the feedback resistors and compensation components as close to the chip as possible.

4) Route SW away from sensitive analog areas such as FB. 

q3397226930