查看: 7788  |  回复: 18
技术交流----有关硬件问题咨询探讨
hyh403
5
主题
45
回复
发表于2017-11-09 09:49:21 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

1.最近很闲,各位遇到什么开发方面的问题可以一起探讨、交流。

2.有关硬件设计、原理、可靠性、EMC/EMI方面的问题。

3.MCU(M0/M3/M4)\ARM9  A8  A9  A15 , TI  dsp C2000  C6000 , Altera FPGA(cpld  max10, cyclone III , cycloneIV )之类的硬件问题。

4.有关电源、信号完整性之类的。DDR  DDR2  DDR3走线什么的。BGA布线。

5.由于有空,有关硬件方面的我尽量做到有问必答,软件方面我只懂一点点。

Lee
1
主题
122
回复
发表于2017-11-10 09:38:49   |  显示全部楼层
11#

用MP2359做的一个DC-DC,输入10V输出5V,输出不理想,,电感波形比较诡异,请帮忙分析一下问题所在

下面两图分别为原理图和波形图,波形图中黄线为电感前侧的波形,红线为输入电压,明显受到了电路的干扰,负载100ma单片机和一些外围电路 

有懂的请赐教,不胜感激点击查看大图

 点击查看大图


Lee
1
主题
122
回复
发表于2017-11-10 23:27:15   |  显示全部楼层
17#
发表于2017-11-10 20:45:35  16# 输出也可以放一些104,103小电容。

PCB问题不大,主要是1没有单点接地,2输入电容和ic距离大概2cm,但这两个问题应该不算很大

排查之后目前可以确定波形不是方波是因为轻载,芯片工作在DCM模式,这方面的问题是解决了,但仍然存在mos管导通时上冲过大的问题,即波形图中黄色的尖峰,不知道如何改善,如果有建议的话请提出