查看: 5062  |  回复: 1
10G光模块知识:全面介绍10G光模块类型、参数
专说光通信
281
主题
5
回复
发表于2018-01-29 15:28:58 | 显示全部楼层
1# 电梯直达


在互联数据和光网络高速发展的时代,100G光模块、200G光模块甚至400G光模块都在不断涌现。但是,高速有着高速的好处,低速也有着低速的优点。在高速光模块主流的年代,10G光模块以其特有的优点和相对较低的成本支持者厂商、用户的运作。

  

10G光模块介绍

 

10G光模块,顾名思义,就是每秒传输数据为10G的光模块,那么,它有着哪些封装类型呢?

 

据查询:10G光模块的封装有300pin,XENPAK,X2,XFP,SFP+,等封装方式。每种封装方式是什么意思?下面,易飞扬通信带领大家全面了解10G光模块。

 

300pin

 

300pin最先被应用于SDH10G以太网的光纤传输网络的模块,应用极少。

 

XENPAK

  

XENPAK封装是光模块产品演进中的重要一步。支持所有IEEE802.3ae定义的光接口。技术成熟度较高,应用比较广泛。体积大,功耗大。

 

Xenpak 体系结构为媒体访问控制器提供一个XAUI接口。串行器/解串器将10 Gbps 的有效负载和前向纠错系统开销分配给接口的4个通道,将每一条线路的信号传输速率降低到3.125 GbpsXenpak与不可热插拔的模块相比很有吸引力,但却不能满足某些重要市场的需求。属于比较落后的产品。

 

X2光模块

   

X2光模块是10G光模块中主要的一类封装模块,由XENPAK发展而来。是一种支持热插拔的输入/输出装置,主要用于以太网X2端口的交换机或路由器与网络连结端口。

 

XFP光模块

 

2002年提出了XFP多元协议,XFP光模块的出现和技术的高速发展,以及其体积小、价格廉的优势,得到了广泛的应用。

  

XFP的速率是10G,并且是串行光收发模块的一种标准化封装。它完全符合以下标准:10G光纤通道、10G以太网、SONET/OC-192SDH/STM-64。主要用于数据通讯和电信传输网的光纤传输。

 

XFP模块是一种可热插拔的、占电路板面积很小的、串行-串行光收发器,可以支持SONET OC19210 Gbps 以太网、10 Gbps 光纤通道和G.709链路。

 

SFP+光模块

 

10G模块经历了从300PinXENPAKX2XFP的发展,最终实现了用和SFP一样的尺寸传输10G的信号,这就是SFP+

  

那么,SFP+光模块和XFP光模块的区别是什么呢?

 

XFPSFP+ 的区别:

 

1SFP+XFP 都是10G 的光纤模块,且与其它类型的10G模块可以互通;

 

2SFP+XFP 外观尺寸更小;

 

3、因为体积更小SFP+将信号调制功能,串行/解串器、MAC、时钟和数据恢复(CDR),以及电子色散补偿(EDC)功能从模块移到主板卡上;

 

4XFP 遵从的协议:XFP MSA协议;

 

5SFP+遵从的协议:IEEE 802.3aeSFF-8431SFF-8432

 

6SFP+是更主流的设计。

 

7SFP+ 协议规范:IEEE 802.3aeSFF-8431SFF-8432

 

更多10G光模块资讯,请访问易飞扬通信(gb.gigalight.com)