查看:
14444
回复: 14 |
请教MP2359使用问题
|
青花信物
1
主题
13
回复 |
发表于2018-03-21 16:48:53
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
我在使用MP2359时出现了问题,我的输出纹波很大,然后测量了电感前端的波形,发现有明显的过冲现象,不知道怎么引起的,望高手解答一下。 这是5V输出波形
这是电感前测的波形
电感我用顺络和村田的功率电感都试过,一样的现象。 这是PCB布局
器件都是在嘉立创买的,也是在嘉立创贴片的。还望高手指点一下。 |
广州电源
11
主题
620
回复 |
发表于2018-03-22 11:42:28
|
显示全部楼层
14#
DC-DC的layout非常重要,会直接影响到产品的稳定性与EMI效果,总结经验/规则如下: 1、处理好反馈环(对应上图中R1-R2-R3-IC_FB&GND),反馈线不要走肖特基下面,不要走电感(L1)下面,不要走大电容下面,不要被大电流环路包围,必要时可在取样电阻并个100pF的电容增加稳定性(但瞬态会受到一点影响); 2、反馈线宁可细不要粗,因为线越宽,天线效应越明显,影响环路的稳定性。一般用6-12mils的线; 3、所有电容尽可能靠近IC;
4、电感按规格书指标的120-130%的容量选取,不可过大,过大会影响效率和瞬态; 5、电容按规格书的150%的容量选取。如果是用贴片陶瓷电容,如果用22uF,用两个10uF并联会更好。若对于成本不敏感,电容可用更大些。 特别提示:输出电容,若是用铝电解电容,千万记得要用高频低阻的,不可随便放个低频滤波电容! 6、尽可能缩小大电流环路的包围面积。如果不方便缩小,用敷铜的方式变成一条窄缝。 q3397226930
|
|