查看:
14440
回复: 14 |
请教MP2359使用问题
|
|||
青花信物
1
主题
13
回复 |
发表于2018-03-21 16:48:53
|
只看该作者
1#
电梯直达
我在使用MP2359时出现了问题,我的输出纹波很大,然后测量了电感前端的波形,发现有明显的过冲现象,不知道怎么引起的,望高手解答一下。 这是5V输出波形
这是电感前测的波形
电感我用顺络和村田的功率电感都试过,一样的现象。 这是PCB布局
器件都是在嘉立创买的,也是在嘉立创贴片的。还望高手指点一下。 |
|||
pll1984051
7
主题
57
回复 |
发表于2018-03-21 16:56:39
|
只看该作者
2#
你的地也太小了,还没过孔 |
|||
青花信物
1
主题
13
回复 |
发表于2018-03-21 17:14:42
|
只看该作者
3#
他的推荐布局也没有过孔的啊。
|
|||
点点滴滴
9
主题
74
回复 |
发表于2018-03-21 17:49:37
|
只看该作者
4#
反馈采样点要在输出电容后。
|
|||
osli
11
主题
208
回复 |
发表于2018-03-21 17:58:55
|
只看该作者
5#
楼上正解。你这个Layout就只求连通了
|
|||
无锡粽子
16
主题
197
回复 |
发表于2018-03-21 19:10:38
|
只看该作者
6#
输入飞个16SVPF82M,输出飞个6SVPE220MW看看 MUN5214T1G,进多了13盘,清仓价出,朋友帮帮忙 http://item.szlcsc.com/188094.html
|
|||
萧规曹随
6
主题
328
回复 |
发表于2018-03-21 19:35:02
|
只看该作者
7#
楼主可在网上搜索下类似开关电源的LAYOUT经验,选几个篇幅长的,仔细看完几篇,估计就知道怎样优化了。。。如果看的更深入些,说不定还能对推荐设计指点几下的,
提供LCEDA,99SE,DXP,Pads,Allegro平台PCB设计;光绘文件还原可编辑的PCB
|
|||
无锡粽子
16
主题
197
回复 |
发表于2018-03-21 20:14:16
|
只看该作者
8#
先查layout 然后MLCC对于补偿网络稳定性可能不如固态电容,弄得不好同样占空比大幅抖动 话说,你的电容封装也太小了,DC/DC好坏弄个1206的嘛 MUN5214T1G,进多了13盘,清仓价出,朋友帮帮忙 http://item.szlcsc.com/188094.html
|
|||
青花信物
1
主题
13
回复 |
发表于2018-03-21 20:20:12
|
只看该作者
9#
我试试
|
|||
青花信物
1
主题
13
回复 |
发表于2018-03-21 20:20:45
|
只看该作者
10#
多谢提点
|
|||
青花信物
1
主题
13
回复 |
发表于2018-03-21 20:24:04
|
只看该作者
11#
他推荐电路就是小封装的电容啊
|
|||
无锡粽子
16
主题
197
回复 |
发表于2018-03-21 20:59:08
|
只看该作者
12#
再增大下容量看看,不改版只能继续折腾了
MUN5214T1G,进多了13盘,清仓价出,朋友帮帮忙 http://item.szlcsc.com/188094.html
|
|||
夏萤
0
主题
53
回复 |
发表于2018-03-22 01:39:57
|
只看该作者
13#
这种情况需要在续流二极管上并电阻+电容,这个板子好几处地方设计不妥,先优化下来看尖峰能减缓到多少。 电容放置的地方以及电流回路非常关键。 |
|||
广州电源
11
主题
620
回复 |
发表于2018-03-22 11:42:28
|
只看该作者
14#
DC-DC的layout非常重要,会直接影响到产品的稳定性与EMI效果,总结经验/规则如下: 1、处理好反馈环(对应上图中R1-R2-R3-IC_FB&GND),反馈线不要走肖特基下面,不要走电感(L1)下面,不要走大电容下面,不要被大电流环路包围,必要时可在取样电阻并个100pF的电容增加稳定性(但瞬态会受到一点影响); 2、反馈线宁可细不要粗,因为线越宽,天线效应越明显,影响环路的稳定性。一般用6-12mils的线; 3、所有电容尽可能靠近IC;
4、电感按规格书指标的120-130%的容量选取,不可过大,过大会影响效率和瞬态; 5、电容按规格书的150%的容量选取。如果是用贴片陶瓷电容,如果用22uF,用两个10uF并联会更好。若对于成本不敏感,电容可用更大些。 特别提示:输出电容,若是用铝电解电容,千万记得要用高频低阻的,不可随便放个低频滤波电容! 6、尽可能缩小大电流环路的包围面积。如果不方便缩小,用敷铜的方式变成一条窄缝。 q3397226930
|
|||
xiermtv
0
主题
1
回复 |
发表于2018-05-08 21:57:04
|
只看该作者
15#
这种过冲现象是负载电流跟电感量没有匹配好导致的,这种过冲将负载加大或者将电感量减小,都可以减轻这种振铃。
|
|