查看:
68616
回复: 46 |
PCB封装库0度图形制作标准.
|
|||
JLCSMT
【官方工作人员】
197
主题
1110
回复 |
发表于2018-04-17 11:04:20
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
标准前言: IPC-7351B以前的标准 做出规定封装摆放角度要晚于 EIA-481. 大部分半导体工厂不能立刻根据 IPC-7351B 做出调整, 而且IPC-7351B也没有EIA-481做的更加详细,所以工厂是在很长一段时间都继续执行EIA-481, 如果还是按照致 IPC-7351B以前的标准默认0度制作的制作的封装库. 绝大多数工程将无法直接使用.必须经过人工校对. 也就是经常看到SMT工厂贴反的问题.
标准制作目的: 本制作标准是指导PCB设计工程师做出直接适用于SMT工厂的PCB封装库. 在此0度 图形基础导出的角度信息, 工厂可以可直接,无需核对,可直接上机贴片. 这个标准只是规定了元件的 0 度图形画法, 焊盘尺寸还是需要遵守IPC-7351 最新的IPC-7351C 也会采用此标准.
标准规定: 只有一条非常简洁的规定: PCB封装库 0 度图形 和 元器件的包装方向 保持一致.
大部分数据手册中都有明确的规定且有标识出元件在包装内的摆放方式. 极个别没有话语权的小公司受制于封装厂,会出现角度乱摆的问题. 以下是标准应用举例:
例如这款封装制作工具 这个位置可以设置:
例SOD-123、LL-34、贴片LED(0603 LED、0805 LED)等等的二极管
封装库相关: 【分享】[教程]元件封装库你画对了吗? 应该这样摆放才对 封装库 0度 强烈建议电子工程师设计PCB时必须注意PCB封装库的极性及方向! 下面链接可以直接下载制作好的封装库. 嘉立创 SMT贴片 可贴列表 Altium Designer 集成库(正式版)
深圳市嘉立创科技发展有限公司 SMT事业部:http://www.sz-jlc.com
|
|||
楓1990
0
主题
5
回复 |
发表于2019-10-30 17:25:31
|
显示全部楼层
27#
角度对效率没有太大影响,主要是很多工程师给的坐标文件里面的角度和实际编带的情况是不一致的。就是很多工程师没有考虑到极性元件的方向 0角度的位置,这个标准还是有必要的,可以较少贴片机的调机时间 |
|||
楓1990
0
主题
5
回复 |
发表于2019-10-30 17:35:21
|
显示全部楼层
28#
确实,有道理。我是贴片厂做样板的,很多工程师给的资料要重新核对,坐标文件里的极性元件的角度大多是和实际情况不一致的,需要手动调整
|
|||
楓1990
0
主题
5
回复 |
发表于2019-10-30 17:38:47
|
显示全部楼层
29#
人家有PQC的哈,上机前要核对物料的,两种料肯定在标识上是有差别的,能分辨出来的。再说批量厂还有AOI,能检测出来。所以整盘料贴反的情况应该不会出现。
|
|||
楓1990
0
主题
5
回复 |
发表于2019-10-30 17:44:15
|
显示全部楼层
30#
我觉得常用的物料0度角位置大多是这样的,不排除个别的不一样,但是大家按这个标准做的话,绝大部分是可以直接上机的
|
|||
楓1990
0
主题
5
回复 |
发表于2019-10-30 17:51:50
|
显示全部楼层
31#
机器吸取物料后过视觉识别,和设置的标准图形做对比,判断是否在误差允许范围内,然后调整贴装位置和角度,检测是后工序的事了
|
|