查看:
69233
回复: 46 |
PCB封装库0度图形制作标准.
|
JLCSMT
【官方工作人员】
197
主题
1110
回复 |
发表于2018-04-17 11:04:20
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
标准前言: IPC-7351B以前的标准 做出规定封装摆放角度要晚于 EIA-481. 大部分半导体工厂不能立刻根据 IPC-7351B 做出调整, 而且IPC-7351B也没有EIA-481做的更加详细,所以工厂是在很长一段时间都继续执行EIA-481, 如果还是按照致 IPC-7351B以前的标准默认0度制作的制作的封装库. 绝大多数工程将无法直接使用.必须经过人工校对. 也就是经常看到SMT工厂贴反的问题.
标准制作目的: 本制作标准是指导PCB设计工程师做出直接适用于SMT工厂的PCB封装库. 在此0度 图形基础导出的角度信息, 工厂可以可直接,无需核对,可直接上机贴片. 这个标准只是规定了元件的 0 度图形画法, 焊盘尺寸还是需要遵守IPC-7351 最新的IPC-7351C 也会采用此标准.
标准规定: 只有一条非常简洁的规定: PCB封装库 0 度图形 和 元器件的包装方向 保持一致.
大部分数据手册中都有明确的规定且有标识出元件在包装内的摆放方式. 极个别没有话语权的小公司受制于封装厂,会出现角度乱摆的问题. 以下是标准应用举例:
例如这款封装制作工具 这个位置可以设置:
例SOD-123、LL-34、贴片LED(0603 LED、0805 LED)等等的二极管
封装库相关: 【分享】[教程]元件封装库你画对了吗? 应该这样摆放才对 封装库 0度 强烈建议电子工程师设计PCB时必须注意PCB封装库的极性及方向! 下面链接可以直接下载制作好的封装库. 嘉立创 SMT贴片 可贴列表 Altium Designer 集成库(正式版)
深圳市嘉立创科技发展有限公司 SMT事业部:http://www.sz-jlc.com
|
黄蜂侠2号
0
主题
1
回复 |
发表于2018-11-14 20:48:59
|
显示全部楼层
9#
本人接触过贴片机,此贴主要目的是 标准制作目的: 本制作标准是指导PCB设计工程师做出直接适用于SMT工厂的PCB封装库. 在此0度 图形基础导出的角度信息, 工厂可以可直接,无需核对,可直接上机贴片.
这样的话,SMT工厂方便贴片,PCB元件坐标信息直接导入就可以贴片,降低出错率,减少工人工作量,达到双赢的目的。
|
|