查看: 7845  |  回复: 16
三极管驱动问题
MrHuang
1
主题
4
回复
发表于2018-06-25 08:46:06 | 显示全部楼层
1# 电梯直达
 这个电路输入端是接单片机,单片机PWM输入。有几个问题:1、当去掉C1时测试输出波形,当输入频率高时,测试输出波形失真;2、加入C1后,不管输入频率怎么样,输出都是低电平,测不到输出电压。
let
9
主题
485
回复
发表于2018-06-28 10:34:04   |  显示全部楼层
12#

估计楼主是想要DAC,但要省成本,以为简单控制PWM占空比加个电容滤波就能得到平均电压的意思吧,

比如10V电源,占空比50%,以为输出就是5V,,,,,,  并一个大电容达到“滤波”效果

实际,,,,,,,不是这回事哦。

SMT从业员,需要可联系。
let
9
主题
485
回复
发表于2018-06-28 18:50:59   |  显示全部楼层
15#

楼主说 “这个就是不想用IC,降低成本,不然直接用个运放就可以了。

一个LM358双运放 ,国产便宜的1毛多,好点我算它几毛,      

你一个100UF电容就要这个价吧,话说现在0.1uf 的小电容都要1毛,真心觉得运放够便宜的了。

SMT从业员,需要可联系。