查看: 7839  |  回复: 16
三极管驱动问题
MrHuang
1
主题
4
回复
发表于2018-06-25 08:46:06 | 只看该作者
1# 电梯直达
 这个电路输入端是接单片机,单片机PWM输入。有几个问题:1、当去掉C1时测试输出波形,当输入频率高时,测试输出波形失真;2、加入C1后,不管输入频率怎么样,输出都是低电平,测不到输出电压。
ChessWorld
36
主题
820
回复
发表于2018-06-25 09:04:00   |  只看该作者
2#
这是正常现象,呵呵。
MrHuang
1
主题
4
回复
发表于2018-06-25 09:16:36   |  只看该作者
3#
ChessWorld 发表于2018-06-25 09:04:00  2# 这是正常现象,呵呵。
有办法解决吗?
夏萤
0
主题
53
回复
发表于2018-06-25 10:11:18   |  只看该作者
4#
需要使用图腾柱输出,而不是加一颗画蛇添足的电容
禁基的矮子
3
主题
11
回复
发表于2018-06-25 10:25:01   |  只看该作者
5#
换用频率更高的三极管,降低上拉电阻的阻值(减少充电时间)
MrHuang
1
主题
4
回复
发表于2018-06-25 10:37:37   |  只看该作者
6#
夏萤 发表于2018-06-25 10:11:18  4# 需要使用图腾柱输出,而不是加一颗画蛇添足的电容
我我目的是想能够控制0-10输出的。采用图腾柱输出能实现吗?
ChessWorld
36
主题
820
回复
发表于2018-06-25 11:32:13   |  只看该作者
7#
MrHuang 发表于2018-06-25 09:16:36  3# 有办法解决吗?

用这个IC试试,不合适自己用一个单片机和DA实现也可以。

BD9227F.pdf 

 点击查看大图

MrHuang
1
主题
4
回复
发表于2018-06-25 11:34:29   |  只看该作者
8#
ChessWorld 发表于2018-06-25 11:32:13  7# 用这个IC试试,不合适自己用一个单片机和DA实现也可以。BD9227F.pdf
这个就是不想用IC,降低成本,不然直接用个运放就可以了。
夏萤
0
主题
53
回复
发表于2018-06-25 13:30:59   |  只看该作者
9#
0-10V一般用运放也可以使用专用芯片
MrHuang
1
主题
4
回复
发表于2018-06-25 13:43:54   |  只看该作者
10#
夏萤 发表于2018-06-25 13:30:59  9# 0-10V一般用运放也可以使用专用芯片
直接用三极管这样能实现吗?还有就是频率一般大于5K后输出的波形就会失真了,这个是什么问题?
FROZEN
0
主题
2
回复
发表于2018-06-28 10:08:03   |  只看该作者
11#
你那上拉电阻 和电容 相当于一个低通滤波器   电容那么大  频率高了 肯定失真严重啊
let
9
主题
485
回复
发表于2018-06-28 10:34:04   |  只看该作者
12#

估计楼主是想要DAC,但要省成本,以为简单控制PWM占空比加个电容滤波就能得到平均电压的意思吧,

比如10V电源,占空比50%,以为输出就是5V,,,,,,  并一个大电容达到“滤波”效果

实际,,,,,,,不是这回事哦。

SMT从业员,需要可联系。
FROZEN
0
主题
2
回复
发表于2018-06-28 14:22:58   |  只看该作者
13#
let 发表于2018-06-28 10:34:04  12# 估计楼主是想要DAC,但要省成本,以为简单控制PWM占空比加个电容滤波就能得到平均电压的意思吧,比如10V电源,占空比5...
如果这样岂不是 越失真越好
JLCSMT
【官方工作人员】
197
主题
1110
回复
发表于2018-06-28 14:51:13   |  只看该作者
14#
这种用法.楼主的三极管很快就 烧了.  不烧就奇怪了.  
深圳市嘉立创科技发展有限公司 SMT事业部:http://www.sz-jlc.com
let
9
主题
485
回复
发表于2018-06-28 18:50:59   |  只看该作者
15#

楼主说 “这个就是不想用IC,降低成本,不然直接用个运放就可以了。

一个LM358双运放 ,国产便宜的1毛多,好点我算它几毛,      

你一个100UF电容就要这个价吧,话说现在0.1uf 的小电容都要1毛,真心觉得运放够便宜的了。

SMT从业员,需要可联系。
Wattle0Hua
6
主题
110
回复
发表于2018-06-30 22:02:56   |  只看该作者
16#
MrHuang 发表于2018-06-25 11:34:29  8# 这个就是不想用IC,降低成本,不然直接用个运放就可以了。

不用IC的话,你个人能力又不够

你的这些问题随便找一本教材把小型号模型一画都一清二楚的

根本就是设计的时候就可以预料得到的结果

eeee
0
主题
1
回复
发表于2018-07-28 13:40:47   |  只看该作者
17#
三极管输出再加个电阻就行了, 这个是常用电路