查看: 2667  |  回复: 4
5.6.10 BUG提交:PCB模式,“网格大小”设置为0,会挂掉

主题

回复
发表于2018-07-06 18:01:02 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

EDA比以前是现在越好用了,不过今天发现了一个小BUG,就是在PCB模式,如果把“网格大小”设置为0,那就等着挂掉......

下面的栅格尺寸,ALT尺寸,如果设0则不会死机。

还有想问问,原理图库有向导了,PCB封装的管脚向导,啥时候能出来,十分期待!


主题

回复
发表于2018-07-08 20:47:59   |  显示全部楼层
4#
发表于2018-07-08 10:28:02  3# 我这边网格和栅格都设为0,放置焊盘是会自动改会100,10的,请问你是怎么的一个操作步骤导致卡死的?是什么浏览器?

随便打开一个PCB工程,单位要选择mm,刚才测试了一下,mil没有出现死机的现象,单位为mm时会出现

具体操作,改写网格大小里的数字,填入0  然后鼠标点击PCB中任意地方,

在单位为mil时,

网格大小中的数字会改为0.000mil

而单位在mm时

网格大小不会变为0.000mm,会卡死在这里。


我用的是谷歌浏览器