查看:
51783
回复: 42 |
【工具】KiCad版本嘉立创SMT贴片库及问题说明
|
XToolbox
4
主题
46
回复 |
发表于2018-09-25 11:33:31
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
KiCad版本的嘉立创SMT贴片库,通过工具从AD集成库自动生成,地址: https://github.com/xtoolbox/lc_kicad_lib 原理图库由工具直接生成,封装库先在AD中转换成PCAD ASCII格式,再通过工具转成KiCad格式 KiCad立创贴片库特点: 1. 原理图库支持AD集成库中所有元件,并且包含元件中所有文字字段,原理图库中的器件与封装库自动绑定,点击显示数据手册可以自动跳转到商城相关器件网站 2. 支持独立及拆分原理图库,支持隐藏引脚。在KiCad中,隐藏引脚必须是PowerIn类型,才会自动与名称相同的Power符号相连 拆分式原理图库
隐藏引脚及其属性 3.封装库根据名称自动绑定KiCad官方3D库,3D文件会根据引脚1位置来适配方向。KiCad中的封装根据图形及引脚位置增加了F courtyard层 上图为立创的SOIC-8封装及方向
上图为KiCad的SOIC-8封装及方向 4. 使用最新版的kicad_tools可以导出含有立创商城器件编号和链接的BOM表,在做SMT时可以100%匹配支持的器件
已知问题: 1. 槽孔信息在AD转PCAD的过程中会丢失,所以最后KiCad库中没有槽孔 2. 在KiCad原理图中,用Comment代替了元件名称。因为元件名称包含了封装信息,在原理图中显示出来会比较冗余。如下图所示: 3. 上图U1中多了一个横着的红色GND,那是因为AD库中GND引脚的名称是隐藏的,用了一个横着的文本来显示GND。而KiCad中不能对单个的引脚进行名称和编号的显示设置。 下图从上到下分别为显示名称,显示Comment,显示缩略的Comment
对立创库的建议: 1. 库中不用中文。立创库中包含中文,在不同平台单转换时会引起问题,如果遇到不支持Unicode的工具,会显示为乱码。比如上面的中文在KiCad的设置菜单中可以正常显示,但是在原理图中不能显示。 2. 增加元件外框。立创的封装库没有元件的外框,无法对元件做碰撞检测 3. 减小部分封装焊盘大小。立创的封装偏大,对于高密度的设计浪费空间。下图左边是KiCad的封装,右边是立创的封装。
4. 减小QFP封装的引脚,下图左边是KiCad的封装,右边是立创的封装。 xtoolbox.org
|
hailing
1
主题
7
回复 |
发表于2020-02-04 23:37:42
|
显示全部楼层
34#
楼主,使用你提供的插件出BOM和坐标很快。请教下kicad的Y轴是跟常规软件反过来的,在设计封装方向的时候对嘉力创SMT的器件方向有没有影响? 比如下图我要是使用kicad默认的SOIC-8封装修改后使用,是不是直接把方向转到1脚在左下方就可以了? |
|