查看: 57732
回复: 42
【工具】KiCad版本嘉立创SMT贴片库及问题说明
XToolbox
4
主题
46
回复
发表于2018-09-25 11:33:31 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

KiCad版本的嘉立创SMT贴片库,通过工具从AD集成库自动生成,地址: https://github.com/xtoolbox/lc_kicad_lib

原理图库由工具直接生成,封装库先在AD中转换成PCAD ASCII格式,再通过工具转成KiCad格式

KiCad立创贴片库特点:

1. 原理图库支持AD集成库中所有元件,并且包含元件中所有文字字段,原理图库中的器件与封装库自动绑定,点击显示数据手册可以自动跳转到商城相关器件网站

点击查看大图

2. 支持独立及拆分原理图库,支持隐藏引脚。在KiCad中,隐藏引脚必须是PowerIn类型,才会自动与名称相同的Power符号相连

拆分式原理图库

隐藏引脚及其属性

3.封装库根据名称自动绑定KiCad官方3D库,3D文件会根据引脚1位置来适配方向。KiCad中的封装根据图形及引脚位置增加了F courtyard层

上图为立创的SOIC-8封装及方向


上图为KiCad的SOIC-8封装及方向

4. 使用最新版的kicad_tools可以导出含有立创商城器件编号和链接的BOM表,在做SMT时可以100%匹配支持的器件

点击查看大图



已知问题:

1. 槽孔信息在AD转PCAD的过程中会丢失,所以最后KiCad库中没有槽孔

2. 在KiCad原理图中,用Comment代替了元件名称。因为元件名称包含了封装信息,在原理图中显示出来会比较冗余。如下图所示:

 

3. 上图U1中多了一个横着的红色GND,那是因为AD库中GND引脚的名称是隐藏的,用了一个横着的文本来显示GND。而KiCad中不能对单个的引脚进行名称和编号的显示设置。

下图从上到下分别为显示名称,显示Comment,显示缩略的Comment

 


对立创库的建议:

1. 库中不用中文。立创库中包含中文,在不同平台单转换时会引起问题,如果遇到不支持Unicode的工具,会显示为乱码。比如上面的中文在KiCad的设置菜单中可以正常显示,但是在原理图中不能显示。

2. 增加元件外框。立创的封装库没有元件的外框,无法对元件做碰撞检测

3. 减小部分封装焊盘大小。立创的封装偏大,对于高密度的设计浪费空间。下图左边是KiCad的封装,右边是立创的封装。

4. 减小QFP封装的引脚,下图左边是KiCad的封装,右边是立创的封装。


xtoolbox.org
MrBig
0
主题
1
回复
发表于2020-03-24 22:36:57   |  显示全部楼层
36#

楼主我用 kicad-tools 生成的 POS 文件好像有点问题,位置完全对不上。

 

看起来像是转换原点不正确,我用的是 5.1.2,有人遇到过类似的问题吗?