查看: 2870  |  回复: 3
STM32开源制作计步、脂肪测量器,原理图+驱动程序共享

主题

回复
发表于2018-10-24 21:20:53 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

当今的手环和手表都已经被做烂了,但是还没有一款能测量脂肪的。大家可以参考一下,脂肪测量的精度跟医院上万的设备没有比较过,还是与欧姆龙等专门的脂肪测量设备比较过,测量的误差在5%以内。

硬件:

CPU          STM32L151

三轴          LIS3DHTR

锂电池      140mAh

液晶         1.3寸OLED

Flash        S25FL032

触摸芯片     TTP224

锂电池充电     LTC4054

电源       TPS78230(三片)

蓝牙模块       HM-06或者HM-11

脂肪测试通道切换     LW066A

脂肪测量的运放       AD8534ARU

250 mA输出、低成本、四通道、单电源运算放大器AD8534ARU介绍:

AD8534是单通道、双通道和四通道轨到轨输入与输出、单电源放大器,具有250 mA输出驱动电流。这种高输出电流特性使这些放大器特别适合驱动阻性或容性负载。交流性能也非常出色,具有3 MHz带宽、5 V/?s压摆率及低失真特性。所有器件均保证可采用3 V单电源和5 V电源工作。

底层驱动.rar 

主题

回复
发表于2018-11-16 15:39:22   |  显示全部楼层
3#
发表于2018-11-16 10:11:26  2# 抢个沙发
好的,欢迎欢迎