查看: 14347
回复: 16
低成本RS485-YD3082,媲美大厂BX3085
模拟器件
35
主题
56
回复
发表于2018-11-26 21:04:19 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

杭州捷茂微Gatemode研发生产的YD3082E,是适合成本比较苛刻应用的RS485芯片,性能媲美某大厂的BX3085

 

YD3082EBX3085 实验数据对照表(仅作参考)

电性能测试:

 


 


ESD测试:

 

 


EFT测试(电快速瞬变脉冲群测试)

 点击查看大图

 点击查看大图

 点击查看大图

 

YD3082E 立创商城售卖地址:

https://item.szlcsc.com/259210.html


模拟器件
35
主题
56
回复
发表于2018-11-29 14:21:16   |  显示全部楼层
3#
发表于2018-11-27 15:14:19  2# 该回复已被删除。

我搞不懂什么叫做待售。

立创商城拿到杭州捷茂微的代理商。售卖货物直接来自捷茂微。不允许其他代理商,渠道,个人在立创上售卖。

模拟器件
35
主题
56
回复
发表于2019-06-21 10:33:25   |  显示全部楼层
9#
发表于2019-06-18 11:15:26  8# 有批量应用的么,这种物料用量都很大,就怕出现批量问题就非常麻烦!

你好,捷茂微的芯片性能稳定可靠。

这个芯片是在2013年量产了,是捷茂微第二大出货量的RS485芯片。

第一大出货量的是GM3085E,通过国家电网认证的RS485芯片,专门用于电表。https://item.szlcsc.com/259208.html

模拟器件
35
主题
56
回复
发表于2019-10-24 20:11:09   |  显示全部楼层
15#
发表于2019-10-21 00:14:08  14# 3.3V供电是否有问题?485芯片的AB不用加TVS保护了?

 规格书第二页给出Vcc供电电压3.0到5.5V。所以,3.3V是可以供电的。

芯片内部A和地之间,B和地之间已经加了TVS管。所以使用YD3082,仅仅需要在A和B之间加TVS管。