查看:
14337
回复: 16 |
低成本RS485-YD3082,媲美大厂BX3085
|
|||
模拟器件
35
主题
56
回复 |
发表于2018-11-26 21:04:19
|
只看该作者
1#
电梯直达
杭州捷茂微Gatemode研发生产的YD3082E,是适合成本比较苛刻应用的RS485芯片,性能媲美某大厂的BX3085
YD3082E和BX3085 实验数据对照表(仅作参考) 电性能测试:
ESD测试:
EFT测试(电快速瞬变脉冲群测试): YD3082E 立创商城售卖地址: https://item.szlcsc.com/259210.html
|
|||
模拟器件
35
主题
56
回复 |
发表于2018-11-29 14:21:16
|
只看该作者
3#
我搞不懂什么叫做待售。 立创商城拿到杭州捷茂微的代理商。售卖货物直接来自捷茂微。不允许其他代理商,渠道,个人在立创上售卖。 |
|||
harvardx
2
主题
43
回复 |
发表于2018-12-07 12:28:40
|
只看该作者
4#
有没有同学批量在用了呢? 请谈下体会 ,之前我用的BL3085, 现在感觉这个更加牛 |
|||
女攻城狮
0
主题
16
回复 |
发表于2018-12-11 09:53:33
|
只看该作者
6#
这是实测数据,有很强的说服力。若有疑问,可以自己做对比测试。
|
|||
harvardx
2
主题
43
回复 |
发表于2019-05-08 15:59:18
|
只看该作者
7#
你们如果比 贝岭还厉害 那真的是 不错
|
|||
大江小宝
0
主题
10
回复 |
发表于2019-06-18 11:15:26
|
只看该作者
8#
有批量应用的么,这种物料用量都很大,就怕出现批量问题就非常麻烦!
|
|||
模拟器件
35
主题
56
回复 |
发表于2019-06-21 10:33:25
|
只看该作者
9#
你好,捷茂微的芯片性能稳定可靠。 这个芯片是在2013年量产了,是捷茂微第二大出货量的RS485芯片。 第一大出货量的是GM3085E,通过国家电网认证的RS485芯片,专门用于电表。https://item.szlcsc.com/259208.html |
|||
大江小宝
0
主题
10
回复 |
发表于2019-07-24 14:19:59
|
只看该作者
10#
怎么这个官网上是GM3082E,到底和YD3082E有什么区别,我们这边正准备用!
|
|||
cheerego
0
主题
4
回复 |
发表于2019-10-08 09:47:51
|
只看该作者
11#
YD3082E是客户已经使用好几年的成熟产品,GM3082是升级版本。还在测试验证中,未大批量售卖。
|
|||
Neksn
0
主题
1
回复 |
发表于2019-10-14 12:51:23
|
只看该作者
12#
这些型号区别是什么?GM3085E,YD3082E, 手册上除了型号,感觉Features都一样
|
|||
大个仔2019
0
主题
2
回复 |
发表于2019-10-21 00:14:08
|
只看该作者
14#
3.3V 供电是否有问题?485芯片的 A B 不用加TVS保护了?
|
|||
模拟器件
35
主题
56
回复 |
发表于2019-10-24 20:11:09
|
只看该作者
15#
规格书第二页给出Vcc供电电压3.0到5.5V。所以,3.3V是可以供电的。 芯片内部A和地之间,B和地之间已经加了TVS管。所以使用YD3082,仅仅需要在A和B之间加TVS管。
|
|||
广州盛炬智能科技
0
主题
7
回复 |
发表于2020-04-29 09:40:34
|
只看该作者
16#
YD3082E 驱动能力实测
现有产品一直使用SP485EEN,所以这次也以这款芯片做对比测试。 以前在实际产品上测试过上海贝岭的BL3085,发现驱动能力不行, 一个主机接20多个从机的情况下, 出现接收数据会错乱的问题。 以下测试波特率都是 115200bps • 不接终端电阻,Vpp = 4V(SP485EEN为5V),波形上升到顶部时变缓, 可能是芯片考虑EMC做的设计
• 接120欧终端电阻时, Vpp = 2.84V(SP485EEN为3.4V)
• 接60欧终端电阻时, Vpp = 2.4V(SP485EEN为2.6V)
试过在产品上电但没有通信的情况下,把12V电源加到A-GND和B-GND, 芯片没有出现异常,之后能正常通信。 总的来说这款芯片性价比还是不错的。 http://www.gzshengju.com
门禁控制器、IC卡/CPU卡 读卡器、读卡模块
|
|||
CY2880
0
主题
4
回复 |
发表于2021-12-09 11:51:17
|
只看该作者
17#
YD3082用4V供电输出乱码,很坑
|
|||
CY2880
0
主题
4
回复 |
发表于2021-12-09 11:52:20
|
只看该作者
18#
YD3082用3.3V供电正常,4V不行,假宽电压范围
|
|