查看:
14342
回复: 16 |
低成本RS485-YD3082,媲美大厂BX3085
|
模拟器件
35
主题
56
回复 |
发表于2018-11-26 21:04:19
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
杭州捷茂微Gatemode研发生产的YD3082E,是适合成本比较苛刻应用的RS485芯片,性能媲美某大厂的BX3085
YD3082E和BX3085 实验数据对照表(仅作参考) 电性能测试:
ESD测试:
EFT测试(电快速瞬变脉冲群测试): YD3082E 立创商城售卖地址: https://item.szlcsc.com/259210.html
|
广州盛炬智能科技
0
主题
7
回复 |
发表于2020-04-29 09:40:34
|
显示全部楼层
16#
YD3082E 驱动能力实测
现有产品一直使用SP485EEN,所以这次也以这款芯片做对比测试。 以前在实际产品上测试过上海贝岭的BL3085,发现驱动能力不行, 一个主机接20多个从机的情况下, 出现接收数据会错乱的问题。 以下测试波特率都是 115200bps • 不接终端电阻,Vpp = 4V(SP485EEN为5V),波形上升到顶部时变缓, 可能是芯片考虑EMC做的设计
• 接120欧终端电阻时, Vpp = 2.84V(SP485EEN为3.4V)
• 接60欧终端电阻时, Vpp = 2.4V(SP485EEN为2.6V)
试过在产品上电但没有通信的情况下,把12V电源加到A-GND和B-GND, 芯片没有出现异常,之后能正常通信。 总的来说这款芯片性价比还是不错的。 http://www.gzshengju.com
门禁控制器、IC卡/CPU卡 读卡器、读卡模块
|
|