查看:
2903
|
回复:
0
|
九九物联智能照明Wi-Fi模块 用户开发手册
|
九九物联SZ
13
主题
15
回复 |
发表于2019-01-21 14:52:11
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
九九物联智能照明Wi-Fi模块 用户开发手册
本文描述九九物联LED照明驱动Wi-Fi模块智能控制照明方案。通过Wi-Fi模块的引脚对LED照明电源的电流控制,实现亮度调整,色温调整,256色颜色调整,以及灯光动态变化,定时,音乐控制的功能。文中同时描述app设置使用,亚马逊语音控制,google home语音控制,天猫精灵,小米音箱等语音控制功能。
1.功能描述九九物联的Wi-Fi模组,通过云端作为控制中心,通过app操作WiFi模块对照明实现亮度调节,色温调节,定时开关,256种颜色显示,音乐律动,彩色变化编程。同时通过亚马逊,google home语音进行开关灯,调整亮度,调整颜色的功能。产品可以在全球部署,并通过相关认证。 项目平台基于艾拉云(ayla)开发,国内项目云端服务器部署在国内。海外相应国家会配置相应服务器。云端部署详情以及协议请联系九九物联,并以最终艾拉最终解释为准。
方案提供内容: 1)多种封装Wi-Fi模组(包含板载天线以及外接天线) 2)Android 安装文件(中性logo以及定制logo) 3)IOS APP安装文件(中性logo以及定制logo) 4)多款不同风格UI界面(可定制UI) 5)整灯智能电源模块(根据功率输出定制) 6)多设备组网方式二次开发 2.模组选型 ①模块输入电压额定限值3v-3.6v,标准值3.3v(不要超过3.6V)。 ②3.3V额定电流最大需要450mA,供电需要保证瞬时电流可以达到450mA,否则容易导致模块供电不足,会连接不上路由而控制失败。 ③各款模组封装图请咨询sales@sz99iot.com 4Wi-Fi模块开发板,上手指南,固件烧录,方案说明,请参考 www.sz99iot.com里面文档下载内容。
3.控制功能说明(固件使用说明)a、整体方案包含功能: 1)、用手机和语音实现灯的远程开关,多账户状态下灯具开关同步显示。 2)、可以用手机和语音调节灯的亮度。 3)、可以用手机调节灯的冷暖色(互补输出)。 4)、可以用手机调节灯的色彩(256K标准色盘输出)。 5)、APP端预设了多种情景模式,模块端可以对相应的情景模式执行亮度的调节,并包含自定义储存模式。 6)、设置定时开关灯功能,按照预设时间,模块自动执行设定的动作。设置定时成功后,即使断网,模块也能执行相应动作。 7)、Wi-Fi模块固件端支持APP端对RGB灯进行颜色变换的动态编辑,即用户可以灯按照自己想要的颜色顺序进行设置颜色和显示时间长短的变化。 8)、整机方案包含了云端对接,远程查询状态以及开关机,设备端做好了语音对接接口,用户可以通过amazon,google home,天猫精灵,小米等语音接口做设备语音控制。
b、模块端固件功能详情: 1)、ayla云固件通过最多控制5路PWM输出对灯进行控制,PWM默认输出频率为10K Hz,PWM在10K Hz可以保证灯具低亮度的时候不频闪,亮度可调范围在8-100%。固件可根据不同的电源输出实际反馈调整电流输出,达到精准控制的效果。 2)、固件中PWM输出管脚说明(以AFW121T为例):
如图1所示,其中5个管脚输出PWM对不同的灯珠进行控制, 其中亮度与暖光调节为互补输出。 ① 亮度调节:控制灯的亮度,亮度调节范围8-100% ② 暖光调节:控制灯的色温,调节范围0-100% ③ 红颜色调节:控制灯的红色,调节范围0-255 ④ 绿颜色的调节:控制灯的绿色,调节范围0-255 ⑤ 蓝颜色的调节:控制灯的蓝色,调节范围0-255 给模块接上GND(所有GND引脚都要接地以保证稳定工作)与3.3V引脚后,只需要再引出相对应的灯控制引脚即可使用,其他未标明的引脚全部悬空(不要短接或者接任何电平)。
4.app下载安装使用(下载以及安装方法)a) 程序安装介绍 请咨询 sales@sz99iot.com,或者qq群:533426946
b)设备入网介绍 1) 邮箱注册账户方式: 通过“账号注册”跳转到页面后填写合法邮箱后点击注册,邮箱验证后,就可以用邮箱号作账号进行登录。账户绑定同语音对接有关。对接alexa,google home需要填写此邮箱账户。以同一个电子邮箱账户登陆家庭设备,可以同步家庭的所有灯具,开关等app功能。 2)手机号注册账户方式: 手机号,短信验证码登陆方式,限于国内使用,以同一个手机号码账户登陆家庭设备,可以同步家庭的所有灯具,开关等app功能。 3)添加设备:将灯具加入到Wi-Fi网络中(首次入网,或者需要更换网络时使用) 灯具首次使用需要加入本地Wi-Fi网络。在局域网添加设备之前要让灯具进入配网工作模式,将局域网参数写入到设备中。灯具上电后,首次配网时灯具会以颜色变化或亮度明暗变化来指示,直接点击添加设备,输入局域网密码,几十秒内会配网成功,已经加入网络的设备不会再次出现灯光变化。如果更改Wi-Fi网络,需要连续开关灯5次,删除之前的局域网记录,灯具会重新进入配网模式。
1、点击下图右下角的“+”图标,然后点击“扫描设备”。
2、出现下图所示的图样的时候说明周围有设备进入了配网模式,此时点击一下显示框中的设备号,让手机连接到灯上。
3、出现下图的时候,选择好灯需要连接的路由,然后输入密码,点击连接设备,此时,手机网络应该同灯具在同一个局域网中。 4、配网成功,手机界面会弹出“注册成功”的提示信息,表明此时设备已经与你现在这个账号绑定了,此时可以通过手机控制灯。如果中途出错,需要让设备重新上电再进行绑定。设备连接完成后,会在设备列表显示。
设备界面:该设备界面,包含了该用户账户下所有智能设备,可以包含智能插座,门锁,照明等智能设备。此账号支持多人登陆使用(不限平台),点击开关可以直接开关灯,点击灯具图标进入设备主界面。 c)主界面功能
图中,按钮模式分别为:
d)单色设置界面
标准色盘界面,提供256颜色设置。此状态下白光照明会关闭。 e)颜色编程界面
编程界面下方7个方框为颜色存储标识。先点击白色方框,再点击色盘颜色进行颜色保存。每个界面可以同时选择亮度以及时间。确定参数后保存。退出界面后会持续显示。进入白光照明后会退出颜色变换模式。 f)定时界面
实现定时开,关灯功能。可以配置多组定时器。设置好相应的开,关灯时间,以及日期,保存定时器生效。
5.语音对接账户绑定(绑定方法,控制方法)描述:通过对语音输入设备说话,实现控制灯具的功能。控制控制功能为开关,调节亮度,调节颜色。语音输入内容应包含灯具名称,以及要控制的内容。 1)灯具名称为app文字的灯具名称输入,比如卧室,餐厅,客厅等。示例:天猫精灵,打开客厅灯 2)亮度调节,为百分数亮度,或者增加亮度,减少亮度:示例:把卧室灯开到50% 3)调节颜色,为中,英文标准语音库。示例:把客厅灯调节为蓝色。
打开Google home APP按照下图操作,到第三步的时候搜索(google认证账户,比如:九九物联)点击进去之后输入在九九物联智能照明APP上申请的邮箱账号。 等待一会绑定成功后即可对Google音箱说,“OK,Google,turn on xxx(eg:home) light”即可用语音控制灯开关,此产品还支持语音调节灯的亮度与颜色。其中XXX为你给灯取的名字。
打开alexa APP按照下图在搜索框中输入(亚马逊账户,比如:九九物联)后搜索到“九九物联”后先点击“ENABLE”,然后点击“SETTING”在跳转界面输入在九九物联智能照明APP上申请的邮箱账号,等待一会,绑定成功后即可对echo说“Alexa,turn on XXX light”即可用语音控制灯开关。此产品还支持语音调节灯的亮度与颜色。其中XXX为你给灯取的名字。
6.二次开发内容(封装,电源,app)WiFi:九九物联单芯片低成本2.4G Wi-Fi模组。 多协议: 1)5G wifi+2.4Gwifi+BLE蓝牙5.0mesh+ipv6的单芯片模组(WiFi和蓝牙共存方案,同时支持近距离无网络以及远程控制)。 2)2.4G+BLE4.2的低成本蓝牙共存方案。 3)Wi-Fi转BLE mesh,lora,zigbee定制开发 硬件:支持多种照明灯具电源适配以及天线适配 APP:支持客户定制UI的快速开发以及logo适配
7.样品申请模组淘宝购买:
QQ群:533426946(九九物联Wi-Fi模块) 邮件申请:sales@sz99iot.com 联系方式:0755-88602663 公司资料:www.sz99iot.com
|
|