结果:找到"LED灯,WiFi智能灯,九九物联,AFW121TI",相关内容1000条
- 九九物联AmebaZ-IISDK上手指南
- 本章介绍如何在windows系统下搭建SDK开发环境,包括IDE的安装,驱动安装和调试工具软件的安装。1.IAR8.32的安装和注册我们提供的SDK是基于IAR8.32.1版本的工程,需要安装8.32.1或更高的软件版本才能正常打开和编译,低版本的IAR打开工程编译会出错。1.1下载IAR8登录IAR官网下载,官网地址https://www.iar.com/iar-embedded-workbench/#!?architecture=Arm1.2JLINK驱动安装AmebaZII的SDK支持JLINK的SWD接口在线调试代码和下载程序,方便对SDK进行二次开发。使用JLINK进行调试先要安装...
- 所属专栏: 其他新品分享 标签: 九九物联,WiFi+蓝牙,AT+ ,AFM201T, 发帖人:九九物联SZ 发帖时间:2019-07-24 12:08:00
- (新品)九九物联AFM201T-EVB上手指南
- AFM201T-EVBUSERGUIDEAFM201T-EVB上手指南简述九九物联根据市场需求推出WiFi+BLE产品,为了解决配网兼容性的痛点,采用标准的蓝牙配网,为了解决本地控制的通畅性,可切换为标准的蓝牙协议GATT实现profile配置。AFM201T-EVB作为模块的辅助衍生产品,支持模组的全引脚引出,通用的MicroUSB接口提供5V电压输出,用户可以通过USB转TTL进行固件更新,可以监控模组的debug打印信息。1材料准备硬件:A.MicroUSB供电线一根;B.杜邦线三根C.USB转TTL串口工具一个D.跳线帽或者镊子一个软件:A.PC上使用串口调试工具(推荐使用Secur...
- 所属专栏: 其他新品分享 标签: 九九物联 ,AFM201T,WIFI+BLE,99iot, 发帖人:九九物联SZ 发帖时间:2019-07-15 13:14:00
- 九九物联AFM201T2.4GWi-Fi+Bluetooth4.2
- AFM201T2.4GWi-Fi+Bluetooth4.2概述AFM201T是九九物联研发的一款低功耗小体积嵌入式Wi-Fi+Bluetooth模块,采用了Realtek的一个高集成度的无线射频芯片和少数外围器件构成,芯片内置802.11b/g/n的Wi-Fi无线协议和蓝牙标准协议。内置ARMCortex-M4F处理核心,具有大容量(FLASH:2MBROM:384KB)存储空间(FLASH:最大可达128MB)、运行空间(SRAM:256KB)及丰富的外设资源,MCU中承载RTOS系统平台以及轻量级LWIP协议,九九物联通过对SDK的封装和优化,可以满足多种嵌入式无线通信应用。1基本参数1...
- 所属专栏: 其他新品分享 标签: 九九物联,WiFi+蓝牙,AT+ ,AFM201T, 发帖人:九九物联SZ 发帖时间:2019-07-12 12:44:00
- 九九物联AFM201TAT+指令集V1.1
- 物联网-新品新活动支持辅助-WiFi+BLE指令操作说明AFM201TAT+指令集V1.11、简述AT+应用集?AT即Attention,AT+指令集是通过加上用户易懂的字符标识形成一串功能组合命令。通俗易懂的命令,并且采用标准接口来收发AT命令,可通过一组简单命令完成设备的控制、数据传输,经过对原厂的标准指令集的优化和组合,用户可以不用理会底层的开发细节,能更加简单化地实现对Wi-Fi设备的操作。1.1指令可分为:基础指令,Wi-Fi控制指令,网络查询指令,网络数据传输指令(TCP/UDP指令)、提示指令1.2AT+指令格式2.Wi-Fi配网、建网相关实例2.1STATION模式,联网及相...
- 所属专栏: 其他新品分享 标签: 九九物联,WiFi+蓝牙,AT+ 发帖人:九九物联SZ 发帖时间:2019-07-11 13:28:00
- 九九物联WiFi方案及相关固件下载链接
- 九九物联WiFi方案及相关固件下载链接九九物联是一家专业的嵌入式产品的技术方案提供商,专注于WiFi模块硬件设计、固件定制、云平台和服务器对接等连接测试服务。九九物联与Realtek等行业伙伴达成了战略合作关系,推出一系列性能更优、精准定位的产品,为客户提供优化的WiFi嵌入式开发方案以及云端技术拼接和后台数据安全管理。九九物联在ARM嵌入式应用方面积累了丰富技术和市场经验,熟悉单片机市场,能够为产品远程控制提供稳定方案。提供App设计和云对接服务。以工程师真实体验为导向,为客户提供同步的测试服务以及二次开发服务。九九物联以智能硬件、仪器仪表为主要方向,提供LED调色灯、智能家电、wifi云...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 九九物联,WiFi, 发帖人:九九物联SZ 发帖时间:2019-04-28 15:36:00
- 关于99IOT(九九物联)赠品区资料说明来围观吧
- 因为大家需要这些资料,模块方案的有很多,传一个AFW121T的数据手册可能不能满足大家的开发需求,然后我把下载网址贴到这里,免费下载。可能有些不会下载或者懒得下载,我就下载好压缩包在这。最好还是去这供应商给的地址下载可能会有更新哦~~固件说明书下载:https://github.com/99iot/New-repository模组开发资料下载:https://github.com/99iot/Module-Development-Data.git整体方案资料下载:https://github.com/99iot/Programme-information.git另外还有疑问可以加群解答:这里...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 赠品资料 九九物联 WiFi模组 发帖人:一只小pig 发帖时间:2019-03-28 16:33:00
- 九九物联智能照明Wi-Fi模块用户开发手册
- 九九物联智能照明Wi-Fi模块用户开发手册本文描述九九物联LED照明驱动Wi-Fi模块智能控制照明方案。通过Wi-Fi模块的引脚对LED照明电源的电流控制,实现亮度调整,色温调整,256色颜色调整,以及灯光动态变化,定时,音乐控制的功能。文中同时描述app设置使用,亚马逊语音控制,googlehome语音控制,天猫精灵,小米音箱等语音控制功能。1.功能描述九九物联的Wi-Fi模组,通过云端作为控制中心,通过app操作WiFi模块对照明实现亮度调节,色温调节,定时开关,256种颜色显示,音乐律动,彩色变化编程。同时通过亚马逊,googlehome语音进行开关灯,调整亮度,调整颜色的功能。产品可...
- 所属专栏: 技术交流 标签: LED灯,WiFi智能灯,九九物联,AFW121TI 发帖人:九九物联SZ 发帖时间:2019-01-21 14:52:00
- 九九物联AFW127PIWi-Fi模块规格书
- 概述AFW127PI是九九物联研发的一款低功耗小体积嵌入式Wi-Fi模块,采用了Realtek的一个高集成度的无线射频芯片RTL8710BX和少数外围器件构成,芯片内置802.11b/g/n的Wi-Fi无线协议。内置ARMCortex-M4F处理核心,具有大容量(FLASH:1MBROM:512KB)存储空间(FLASH:最大可达128MB)、运行空间(SRAM:256KB)及丰富的外设资源,MCU中承载RTOS系统平台以及轻量级LWIP协议,九九物联通过对SDK的封装和优化,可以满足多种嵌入式Wi-Fi无线通信应用。1基本参数1.1主要性能参数?ARMCortex-M4F处理核心,主频62...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 九九物联,127PI,WIFI,8710BX,Realtek 发帖人:九九物联SZ 发帖时间:2018-12-12 16:42:00
- 九九物联AFW126TOWi-Fi模块规格书
- 概述AFW126TO是九九物联研发的一款低功耗小体积嵌入式Wi-Fi模块,采用了Realtek的一个高集成度的无线射频芯片RTL8710BX和少数外围器件构成,芯片内置802.11b/g/n的Wi-Fi无线协议。内置ARMCortex-M4F处理核心,具有大容量(FLASH:1MBROM:512KB)存储空间(FLASH:最大可达128MB)、运行空间(SRAM:256KB)及丰富的外设资源,MCU中承载RTOS系统平台以及轻量级LWIP协议,九九物联通过对SDK的封装和优化,可以满足多种嵌入式Wi-Fi无线通信应用。1基本参数1.1主要性能参数?ARMCortex-M4F处理核心,主频62...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 九九物联,126TO,WIFI,8710BX,Realtek 发帖人:九九物联SZ 发帖时间:2018-12-07 11:16:00
- 九九物联USBTOTTL3.3v串口规格书
- USBTOTTL3.3v1工具简述USB转3.3v串口TTL功能板子,内置CH340的电平转换芯片、电源芯片及电源可控输出(默认上电输出),支持USB—A型公口和USB—MicroB型母口的接口选择。2功能接口2.1CH340?CH340是一个USB总线的转接芯片,可实现USB转串口的功能。?全速USB设备接口,兼容USBV2.0,外围元器件少(晶体、电容)。?硬件全双工串口,内置收发缓冲区,支持通讯波特率50bps~2Mbps。?可兼容CH341驱动。2.2TVS管保护作用?双向TVS管放置在USB信号线及接地间,能避免数据及控制总线受到不必要的噪音影响。?单向TVS管对3.3v输出起到过...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 九九物联,WI-FI ,8710BX, 发帖人:九九物联SZ 发帖时间:2018-12-06 14:03:00
返回