查看:
1224
|
回复:
0
|
装机不求人(一)搭建一个软件工作平台吧。。。。
|
赤色征裁
19
主题
5
回复 |
发表于2019-02-15 12:08:44
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
作者实在想不到写什么了。。。。。。于是再写一个装机系列吧,。。。。。。。。 首先介绍配置: 主板:微星B350M GAMEING PLUS 电源:安钛克AP500 硬盘:西部数据蓝盘1T
固态:戴尔原装120G闪迪 内存:光威8G DDR4 显卡:660TI 三手卡(有点惨。。。。。。反正就亮个机) CPU:R5 2600 这台电脑用于运行专业软件和视频处理等等领域,算是入门的一台小工作站。 CPU可升级,后期可以升级成2700X,搭配专业ECC内存,作为专业工作站使用。
(配图B350) 在这里也科普一下相关知识: 》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》。 电源: 很多人都不重视电源,但它却是整个电脑当中的重中之重,负责整个电脑的供电, 好的电源不仅可以加长硬件的寿命,也可以用很长时间,作者的一台300W台达老电源 已经服役超过8 年,性能依旧很好。 至于不好的电源吗。。。。。。。轻者影响运行,更严重的则会烧坏硬件乃至爆炸。 曾经有一位图吧吧友,烧坏了四条内存才发现是劣质电源的问题。。。大家千万不能贪便宜。。。。。。。。 本次选择的电源是无奈之举,安钛克是在这个价位下为数不多的可以查到电压波动曲线的牌子,只有在最高功率下电压波动没有超过5%的电源才是合格电源。 如果预算足够,可以考虑升级300-400之间的电源,更稳妥一些 (图中电源勿买) 》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》 没讲到机箱,本次的机箱就是一个便宜的商务机箱,便于自己DIY加硬盘位,由于是数据机, 作者准备最终加4块1T机械盘,占满主板的SATA接口。 》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》 显卡没什么好说的了。。。。什么需求买什么卡即可,笔者对于显卡的研究并不深,在此就 不漏丑了。。。 》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》 CPU就如之前所说,游戏就买游戏U ,Intel有 I3,,5,I7,工作站有可以支持ECC的至强系列(贵),AMD有R3,R5,R7消费级U,19XX,29XX系列工作站U,但2700 也可以支持ECC内存当小工作站用,而且全系列价格均很便宜,更好的是AMD主板可以支持好几代的CPU,一块好主板可以连续使用数年,性价比极高 》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》 主板:本次强调的最后一件,装电脑时有两个地方不能省钱,一个是电源,另一个就是主板 ,好主板可以连用好几代,但因为这东西一般都做的比较皮实,也不存在太多的缩水问题,、 只要不作死,都翻不了车。板上4PIN接口可以最高供电70W,,8PIN接口可以最高120W左右,注意好CPU功耗,以及考虑好是否要超频,去选择对应主板即可。 》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》。 相必选择开学装机的人一定不少,希望这篇文章能对于你们有所帮助 |
|