查看: 39623
回复: 68
【已派奖】谁是最佳脑洞王之GD32E231新运用创意评选活动

主题

回复
发表于2019-04-08 14:08:08 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

点此查看获奖信息所有奖励已发放完毕,请各位获奖用户及时查。

奇思妙想,创意无限,为了庆祝商城的新品推荐版块正式上线,也为了给广大攻城狮带来更多的福利,本次我们将发起GD32E231芯片(点此查看资料)电子产品新运用创意评选活动。

 点击查看大图

GD32E231功能方框图)

活动时间:即日起2019年4月28日

参与方式:以回帖的方式在本活动帖下方进行回复即可参与本次活动,可以谈谈自己对该开发板的使用方向设想,参考以下模板,想象越丰富详细,越容易获奖哦。

简单回复模板:可考虑运用在XX行业的XX电子产品里,创意性实现XX功能的创新运用上。这些功能可采用新品的XX技术指标来实现。

奖励设置:

1、一等奖1名:奖励88元京东e卡一张;

2、二等奖3名:奖励70元商城无门槛优惠券一张;

3、三等奖5名:奖励50元商城无门槛优惠券一张;

4、幸运奖20名:奖励15元商城无门槛优惠券一张,根据总回复楼层按的百分比5%,11%,15%……91%,95%,99%的楼层可获得幸运奖,具体数字四舍五入;

 

注:

1、还可参与我们的兆易创新Arm-Cortex-M23内核GD32E231开发板Workshop有奖活动(报名时间截止到4月22日)

2、本活动每人仅可获得一个奖励,如有重复中奖,则后中奖楼层顺延至下一个ID;

3、派奖须知:我们将于4月30日16点后公布中奖名单,中奖用户须于名单公布的24小时内跟帖留下QQ号,否则视为弃奖。核实相关信息后,立创小程(QQ:2355740876)将进行联系及派奖。

4、本活动由立创商城和兆易创新技术人员共同评选;

5、未尽事宜和活动最终解释权归立创商城所有


主题

回复
发表于2019-04-12 10:54:14   |  显示全部楼层
17#

我来贡献一个脑洞:可以考虑做数据采集用,用来采集水温水质水压水位,气温气压湿度风向。这些功能可采用新品的丰富外设和低功耗特性来实现。

PS:这个数据采集可用在水利管理,用在温泉行业,用在水电站,用在农业,用在气象微气候预测,用在水箱自动管理等方面应用前景很广泛。

丰富的外设意味着可以接更多的传感器,低功耗意味着可以降低电源成本,让设备工作时间更长。我很期待兆易创新用新制程出产的MCU出色性能。



主题

回复
发表于2019-04-24 14:48:40   |  显示全部楼层
38#
发表于2019-04-22 09:25:56  36# 我觉得可以用这颗芯片做无人气象站的主控。自动气象站用于测量气温、相对湿度、土壤温度、土壤湿度、照度、雨量、风速、风向、气...
同行,您说的太详细了。

主题

回复
发表于2019-04-27 17:57:32   |  显示全部楼层
42#
发表于2019-04-26 10:03:12  40# 哥们在哪个城市???
江西。

主题

回复
发表于2019-05-01 16:04:40   |  显示全部楼层
46#
有没有中奖?

主题

回复
发表于2019-05-01 16:11:22   |  显示全部楼层
47#
现在还有个脑洞。做哨兵。用来检测边界入侵。利用该芯片的丰富的引脚检测红外传感器,检测是否有人入侵了设定的边界。这个小到用来做防盗,大到国防边界检测。低功耗强计算能力可以极大的减少系统能耗。使用太阳能作为电源来源。串口用来接远程数据传输接口,SPI用来接存储卡。设置移动检测功能来防止别人偷走哨兵。哈哈,这个功能真不错。一个哨兵能管理数公里的。

主题

回复
发表于2019-05-01 17:26:23   |  显示全部楼层
48#
没有看到中奖信息?你们这样做会没朋友的。

主题

回复
发表于2019-05-01 17:34:11   |  显示全部楼层
49#
我的qq:17877232。我先公布我的QQ。

主题

回复
发表于2019-05-03 00:41:57   |  显示全部楼层
51#
要闹革命了。你们在哪里公布中奖名单。

主题

回复
发表于2019-05-03 00:42:15   |  显示全部楼层
52#
我贡献的脑洞还不错的。

主题

回复
发表于2019-05-07 20:07:31   |  显示全部楼层
61#
 

主题

回复
发表于2019-05-07 20:07:41   |  显示全部楼层
62#
收到。

主题

回复
发表于2019-05-07 20:08:18   |  显示全部楼层
63#
立创立创威武。