查看: 40045
回复: 68
【已派奖】谁是最佳脑洞王之GD32E231新运用创意评选活动
立创小程
【官方工作人员】
7
主题
204
回复
发表于2019-04-08 14:08:08 | 只看该作者
1# 电梯直达

点此查看获奖信息所有奖励已发放完毕,请各位获奖用户及时查。

奇思妙想,创意无限,为了庆祝商城的新品推荐版块正式上线,也为了给广大攻城狮带来更多的福利,本次我们将发起GD32E231芯片(点此查看资料)电子产品新运用创意评选活动。

 点击查看大图

GD32E231功能方框图)

活动时间:即日起2019年4月28日

参与方式:以回帖的方式在本活动帖下方进行回复即可参与本次活动,可以谈谈自己对该开发板的使用方向设想,参考以下模板,想象越丰富详细,越容易获奖哦。

简单回复模板:可考虑运用在XX行业的XX电子产品里,创意性实现XX功能的创新运用上。这些功能可采用新品的XX技术指标来实现。

奖励设置:

1、一等奖1名:奖励88元京东e卡一张;

2、二等奖3名:奖励70元商城无门槛优惠券一张;

3、三等奖5名:奖励50元商城无门槛优惠券一张;

4、幸运奖20名:奖励15元商城无门槛优惠券一张,根据总回复楼层按的百分比5%,11%,15%……91%,95%,99%的楼层可获得幸运奖,具体数字四舍五入;

 

注:

1、还可参与我们的兆易创新Arm-Cortex-M23内核GD32E231开发板Workshop有奖活动(报名时间截止到4月22日)

2、本活动每人仅可获得一个奖励,如有重复中奖,则后中奖楼层顺延至下一个ID;

3、派奖须知:我们将于4月30日16点后公布中奖名单,中奖用户须于名单公布的24小时内跟帖留下QQ号,否则视为弃奖。核实相关信息后,立创小程(QQ:2355740876)将进行联系及派奖。

4、本活动由立创商城和兆易创新技术人员共同评选;

5、未尽事宜和活动最终解释权归立创商城所有

不断前行
攻城狮是也
0
主题
1
回复
发表于2019-04-10 10:15:19   |  只看该作者
2#
可考虑运用在“工业运动控制”行业的“激光打印或者雕刻”电子产品里,创意性实现“马达驱动”功能的创新运用上。这些功能可采用新品的“多个定时器可输出多路PWM”技术指标来实现。

西门吹牛
0
主题
5
回复
发表于2019-04-10 10:56:49   |  只看该作者
4#
可考虑运用在农业上的环境监测产品,创意性实现农业只能监测。这些功能可采用新品的DAC技术实现,可以用ADC接热敏电阻实现不同地点的温湿度采集,降低成本,用PMW和IO搭配控制机械关窗、控温、电机驱动等等
路漫漫Peter
9
主题
25
回复
发表于2019-04-10 11:50:53   |  只看该作者
5#
攻城狮是也 发表于2019-04-10 10:15:19  2# 可考虑运用在“工业运动控制”行业的“激光打印或者雕刻”电子产品里,创意性实现“马达驱动”功能的创新运用上。这些功能可采用...
本脑洞的垂直行业和运用,精准,点赞!这个领域里的方案大都是进口品牌,需要中国芯和各位技术专家一起攻城略地,收复市场!
物竞天择
路漫漫Peter
9
主题
25
回复
发表于2019-04-10 11:53:16   |  只看该作者
6#
西门吹牛 发表于2019-04-10 10:56:49  4# 可考虑运用在农业上的环境监测产品,创意性实现农业只能监测。这些功能可采用新品的DAC技术实现,可以用ADC接热敏电阻实现...
千里马常有,伯乐不常有!本脑洞,乃伯乐啊~~~点赞!
物竞天择
109907a
0
主题
1
回复
发表于2019-04-10 14:13:41   |  只看该作者
7#
可考虑在店里系统的的微型控制器中,替代传统的51单片机来实现更高速通信系统等功能。
电子郑工
0
主题
10
回复
发表于2019-04-10 16:16:07   |  只看该作者
8#
可以考虑与WIFI模块或者4G模块组合开发出一个数据采集与控制的通用模块,使用手机实时连接传输数据,模块采用标准的MODBUS通讯协议,这样可以与所有的带有MODBUS通讯协议的仪表设备进行通讯连接,
嵌入式开发
0
主题
1
回复
发表于2019-04-10 18:56:20   |  只看该作者
9#
作为以一个mcu和STM32F1系列有点类似,可以用在一些控制领域,类似充电桩
chenbourne
1
主题
5
回复
发表于2019-04-11 15:26:43   |  只看该作者
10#
可考虑运用在电源行业的高性能数字电压电子产品里,创意性实现:通过上位机对数字电源工作频率、输出电压、保护电压、输出电流、保护电流等值进行配置的创新运用上。这些功能可采用新品的PWM、ADC、USART、TIMER技术指标来实现。
6666666666666666666666666666666
maxtch
18
主题
141
回复
发表于2019-04-12 03:13:25   |  只看该作者
11#

可以考虑应用在电子测试仪器中。芯片内置的运算放大器和 ADC 可以大幅简化测试仪器模拟前端的设计;Cortex-M23 处理器核心相当于一个增强过的 Cortex-M0+,提升后的算力可以大幅加快采样计算的速度,提高采样频率。

只可惜这颗芯片不支持 TrustZone,要不然可以拿来做安全认证芯片。

SunnyWish
0
主题
1
回复
发表于2019-04-12 09:06:05   |  只看该作者
12#
可考虑运用在工控行业的信号采集分析运算与处理相关产品里,创意性实现对外部信号采集,分析,运算处理,外设控制功能的创新运用上。这些功能可采用新品的ADC,PWM,USART,I2C等技术指标来实现。我觉得和我现在做的项目很对口!
fxyc87
8
主题
21
回复
发表于2019-04-12 09:10:22   |  只看该作者
13#
这个芯片主要功能 在于它的PWM,ADC,等,如果能做一个软开关电源不错,即软件控制的开关电源,加上PID控制,达到精准输出电压的目的,不是传统的硬件芯片控制的
wait31415
2
主题
19
回复
发表于2019-04-12 10:07:42   |  只看该作者
14#
可考虑运用在工业测量行业的变送器电子产品里,创意性实现4-20mA电流环功能的创新运用上。这些功能可采用OPA新品的OPA技术指标来实现。
wait31415
2
主题
19
回复
发表于2019-04-12 10:09:18   |  只看该作者
15#
可考虑运用在NB_IOT行业的只能终端电子产品里,创意性实现无线通信功能的创新运用上。这些功能可采用新品的UART技术指标来实现。
wait31415
2
主题
19
回复
发表于2019-04-12 10:11:48   |  只看该作者
16#
可考虑运用在医疗行业的分析设备电子产品里,创意性实现数据采集分析功能的创新运用上。这些功能可采用新品的SPI,IIC,硬件乘法器硬件除法器和加速单元技术指标来实现。
第九宇宙
2
主题
66
回复
发表于2019-04-12 10:54:14   |  只看该作者
17#

我来贡献一个脑洞:可以考虑做数据采集用,用来采集水温水质水压水位,气温气压湿度风向。这些功能可采用新品的丰富外设和低功耗特性来实现。

PS:这个数据采集可用在水利管理,用在温泉行业,用在水电站,用在农业,用在气象微气候预测,用在水箱自动管理等方面应用前景很广泛。

丰富的外设意味着可以接更多的传感器,低功耗意味着可以降低电源成本,让设备工作时间更长。我很期待兆易创新用新制程出产的MCU出色性能。


xx赵
1
主题
298
回复
发表于2019-04-12 14:16:15   |  只看该作者
18#
占个楼
你灰色头像不会再跳动
Marvell
0
主题
5
回复
发表于2019-04-12 17:55:38   |  只看该作者
19#

GD32E231产品非常适合用于电机控制场景,M23内核是M0+内核的升级版,不但指令集更加丰富,并且可以运行在更高的主频下。MCU内部集成了高速的OPA和比较器,有效提高电机控制板的集成度,并降低了整体eBOM和贴片生产的费用。

如果我来用GD32E231产品做开发,我会用来设计一个手持吸尘器控制板。

阿喵
0
主题
10
回复
发表于2019-04-14 16:45:40   |  只看该作者
20#

只要价格合适,这个片子在任何领域都可以替代现在的M0和M3产品,而且别人有的他都有,剩下真的就看价格战了。

GD32F103我用着觉得没问题,这个M23 估计差别比M3低,性能等同M3,而且外设有改进,可以很多程度上降低成本。

HGK168
0
主题
2
回复
发表于2019-04-14 19:02:25   |  只看该作者
21#
可以应用在工业测试测量仪器、模拟PLC控制、 工业物联网终端、ADC数据采集模块、多功能实时温度采集、多IO输入输出模块、工业设备主控制器(模拟电脑控制)、消防安全实时监测设备、环境监测设备、多功能电机控制器、伺服电机控制器、工业老化设备(高低温湿试验箱)、工业机器人、工业摄像头模块、等!
Sunrise
1
主题
5
回复
发表于2019-04-14 19:09:30   |  只看该作者
22#

可考虑运用在“机器人”行业的“机械臂或机械手”电子产品里,创意性实现“机械臂远程控制”功能的创新运用上。这些功能可采用新品的“定时器PWM输出控制”、“SPI/USART驱动无线传输模块进行通信”等技术指标来实现。

天下事有难易乎?为之,则难者亦易矣;不为,则易者亦难矣。
物联网应用
0
主题
5
回复
发表于2019-04-15 07:53:10   |  只看该作者
23#
应用于低功耗蓝牙智能锁,方便于一些场合的应用,看好低功耗,效率高的内核M23. 低电压供电,方便使用电池供电。
peaker
1
主题
25
回复
发表于2019-04-15 11:23:34   |  只看该作者
24#
用在智能家居可以
Cyhiu
0
主题
4
回复
发表于2019-04-15 16:44:21   |  只看该作者
25#
智能模组可以
余音咏涵
1
主题
9
回复
发表于2019-04-16 09:01:41   |  只看该作者
26#
可考虑运用在医疗器械行业的输液监控器产品里,创意性实现:信号放大与调制功能的创新运用上。这些功能可采用新品的电压比较器、运放和ADC技术指标来实现,减少了外部器件,同时减小了PCB面积和外置器件成本。当然这个器件也很便宜哦,可以替代ST的F303。
西点
2
主题
49
回复
发表于2019-04-16 10:35:20   |  只看该作者
27#
可以考虑用到我司无线数传电台上面,外设资源多,够用。不止能不能申请样品。
余音咏涵
1
主题
9
回复
发表于2019-04-17 10:05:24   |  只看该作者
28#
可考虑运用在消费电子行业的智能充电器产品里,创意性实现:信号放大与采集功能的创新运用上。这些功能可采用新品的通过内置运放将微弱电压信号放大,利用电压比较器调制输出门限信号,同时利用ADC采样数据,对信号进行分析,同时减少了外置器件,可以以更小的PCB面积实现一样的功能。
zeshcy
1
主题
3
回复
发表于2019-04-17 10:51:46   |  只看该作者
29#
可以用在POS打印机上, 降低成本
xufei043
0
主题
1
回复
发表于2019-04-17 13:54:09   |  只看该作者
30#
原厂已经用这颗芯片做了一个航模电机的Demo。              
wu
12
主题
170
回复
发表于2019-04-18 10:42:43   |  只看该作者
31#
计算导弹轨道可以吗
小和尚
0
主题
5
回复
发表于2019-04-18 11:15:24   |  只看该作者
32#
刚好目前手上有个项目需要测评一下,DMX/RDM解码器,主要实现两个功能:1,接收DMX的信号转换为PWM控制LED驱动芯片,2,RDM指令的响应,后续扩展增加灯板温度,电流,电压的检查;
吴汉伦伦
2
主题
3
回复
发表于2019-04-19 19:36:07   |  只看该作者
33#
利用GD32芯片作为主控,对传统的维修电工考试进行升级。传统的维修电工考试都是接线后人工打分,升级后对接线情况以及接线过程中的操作顺序和完成时间进行记录,再将记录数据上传到云端,后台对数据进行分析,给出成绩。这样方便管理避免了人为因素造成的考试成绩误差。
southcreek
0
主题
3
回复
发表于2019-04-20 08:41:25   |  只看该作者
34#
可以做一个同步数据采集器。 主要用于红外线数据采集的应用。定时器可以产生红外线驱动脉冲。利用红外器件响应速度快的特点。可以使用高强度,窄脉冲。接收端使用TIMER触发的ADC进行采集。相当于同步解调。数据可以存在内部RAM中,形成数据序列。 使用M32的运算能力,可以对数据进行一些处理。如数字滤波,统计等。使用极窄的脉冲,功耗能做得比较低,瞬间的高强度脉冲,能有较强的抗扰能力。
CupHunter
1
主题
2
回复
发表于2019-04-20 09:13:37   |  只看该作者
35#

可以做为脑电波检测和算法分析系统的主控,配上无线通讯模块后还可以与云平台连接。

wait31414
3
主题
22
回复
发表于2019-04-22 09:25:56   |  只看该作者
36#

我觉得可以用这颗芯片做无人气象站的主控。

自动气象站用于测量气温、相对湿度、土壤温度、土壤湿度、照度、雨量、风速、风向、气压、辐射等基本气象要素,具有显示、自动记录、实时时钟和数据通讯等功能。


GD32E231含有丰富的外设接口,在可以和气象站的各种传感器进行通信,例如风速,风向传感器,雨量传感器,温度/湿度传感器,气压传感器等等。

然后配上太阳能发电板和可充电的蓄电池作为供电,配上NB_IOT或者GPRS无限传输模块,将采集到气象信息无限传输到客户中心。


GD32E231不仅采集各种气象数据,还负责传感器和通信的电源管理工作。


这种气象站可以长期无人照看,只需要定期巡检即可。可以大大降低客户的成本。


写到这里怎么觉得我是给气象站做广告啊。。。。


 

hant
1
主题
4
回复
发表于2019-04-24 11:59:12   |  只看该作者
37#
替代现有部分类似性能型号的场合应该都可以,看价格和功耗,稳定性等等。。
第九宇宙
2
主题
66
回复
发表于2019-04-24 14:48:40   |  只看该作者
38#
wait31414 发表于2019-04-22 09:25:56  36# 我觉得可以用这颗芯片做无人气象站的主控。自动气象站用于测量气温、相对湿度、土壤温度、土壤湿度、照度、雨量、风速、风向、气...
同行,您说的太详细了。
SUNNYBEN
0
主题
1
回复
发表于2019-04-25 13:20:16   |  只看该作者
39#
外设齐全,用途较广,如果温度范围适合工控范围,可以考虑工业设备用途,物联网产品模块,工业环境采集,MODOBUS转无线,网络,USB,中继产品等。用途较多。
wait31414
3
主题
22
回复
发表于2019-04-26 10:03:12   |  只看该作者
40#
第九宇宙 发表于2019-04-24 14:48:40  38# 同行,您说的太详细了。
哥们在哪个城市???
daybeen
5
主题
73
回复
发表于2019-04-26 10:39:26   |  只看该作者
41#
可考虑运用在医疗行业的电动气压止血仪产品里,创意性实现自动控制气泵的充放气调整袖带压力达到止血的功能的创新运用上。这些功能可采用新品的ADC,PWM技术指标来实现。
第九宇宙
2
主题
66
回复
发表于2019-04-27 17:57:32   |  只看该作者
42#
wait31414 发表于2019-04-26 10:03:12  40# 哥们在哪个城市???
江西。
wait31414
3
主题
22
回复
发表于2019-04-29 15:14:05   |  只看该作者
43#

我收到了官方寄过来的开发板。

但是我有一个担心

我担心我选用了这些芯片,立创SMT不能焊接。。。。

因此,我建议GD32公司和立创合作,将芯片搞到SMT的基础库中。


这样,我们设计电路就可以放心的使用这些芯片了。

wait31414
3
主题
22
回复
发表于2019-04-30 18:25:41   |  只看该作者
44#
第九宇宙 发表于2019-04-27 17:57:32  42# 江西。
这里是北京
Y一ang
2
主题
22
回复
发表于2019-04-30 19:10:20   |  只看该作者
45#
被评测的单片机还不如自带的烧写器厉害?
第九宇宙
2
主题
66
回复
发表于2019-05-01 16:04:40   |  只看该作者
46#
有没有中奖?
第九宇宙
2
主题
66
回复
发表于2019-05-01 16:11:22   |  只看该作者
47#
现在还有个脑洞。做哨兵。用来检测边界入侵。利用该芯片的丰富的引脚检测红外传感器,检测是否有人入侵了设定的边界。这个小到用来做防盗,大到国防边界检测。低功耗强计算能力可以极大的减少系统能耗。使用太阳能作为电源来源。串口用来接远程数据传输接口,SPI用来接存储卡。设置移动检测功能来防止别人偷走哨兵。哈哈,这个功能真不错。一个哨兵能管理数公里的。
第九宇宙
2
主题
66
回复
发表于2019-05-01 17:26:23   |  只看该作者
48#
没有看到中奖信息?你们这样做会没朋友的。
第九宇宙
2
主题
66
回复
发表于2019-05-01 17:34:11   |  只看该作者
49#
我的qq:17877232。我先公布我的QQ。
余音咏涵
1
主题
9
回复
发表于2019-05-01 17:59:13   |  只看该作者
50#
在哪里看中奖信息
第九宇宙
2
主题
66
回复
发表于2019-05-03 00:41:57   |  只看该作者
51#
要闹革命了。你们在哪里公布中奖名单。
第九宇宙
2
主题
66
回复
发表于2019-05-03 00:42:15   |  只看该作者
52#
我贡献的脑洞还不错的。