查看: 40079
回复: 68
【已派奖】谁是最佳脑洞王之GD32E231新运用创意评选活动
立创小程
【官方工作人员】
7
主题
204
回复
发表于2019-04-08 14:08:08 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

点此查看获奖信息所有奖励已发放完毕,请各位获奖用户及时查。

奇思妙想,创意无限,为了庆祝商城的新品推荐版块正式上线,也为了给广大攻城狮带来更多的福利,本次我们将发起GD32E231芯片(点此查看资料)电子产品新运用创意评选活动。

 点击查看大图

GD32E231功能方框图)

活动时间:即日起2019年4月28日

参与方式:以回帖的方式在本活动帖下方进行回复即可参与本次活动,可以谈谈自己对该开发板的使用方向设想,参考以下模板,想象越丰富详细,越容易获奖哦。

简单回复模板:可考虑运用在XX行业的XX电子产品里,创意性实现XX功能的创新运用上。这些功能可采用新品的XX技术指标来实现。

奖励设置:

1、一等奖1名:奖励88元京东e卡一张;

2、二等奖3名:奖励70元商城无门槛优惠券一张;

3、三等奖5名:奖励50元商城无门槛优惠券一张;

4、幸运奖20名:奖励15元商城无门槛优惠券一张,根据总回复楼层按的百分比5%,11%,15%……91%,95%,99%的楼层可获得幸运奖,具体数字四舍五入;

 

注:

1、还可参与我们的兆易创新Arm-Cortex-M23内核GD32E231开发板Workshop有奖活动(报名时间截止到4月22日)

2、本活动每人仅可获得一个奖励,如有重复中奖,则后中奖楼层顺延至下一个ID;

3、派奖须知:我们将于4月30日16点后公布中奖名单,中奖用户须于名单公布的24小时内跟帖留下QQ号,否则视为弃奖。核实相关信息后,立创小程(QQ:2355740876)将进行联系及派奖。

4、本活动由立创商城和兆易创新技术人员共同评选;

5、未尽事宜和活动最终解释权归立创商城所有

不断前行
wait31414
3
主题
22
回复
发表于2019-04-22 09:25:56   |  显示全部楼层
36#

我觉得可以用这颗芯片做无人气象站的主控。

自动气象站用于测量气温、相对湿度、土壤温度、土壤湿度、照度、雨量、风速、风向、气压、辐射等基本气象要素,具有显示、自动记录、实时时钟和数据通讯等功能。


GD32E231含有丰富的外设接口,在可以和气象站的各种传感器进行通信,例如风速,风向传感器,雨量传感器,温度/湿度传感器,气压传感器等等。

然后配上太阳能发电板和可充电的蓄电池作为供电,配上NB_IOT或者GPRS无限传输模块,将采集到气象信息无限传输到客户中心。


GD32E231不仅采集各种气象数据,还负责传感器和通信的电源管理工作。


这种气象站可以长期无人照看,只需要定期巡检即可。可以大大降低客户的成本。


写到这里怎么觉得我是给气象站做广告啊。。。。


 

wait31414
3
主题
22
回复
发表于2019-04-26 10:03:12   |  显示全部楼层
40#
发表于2019-04-24 14:48:40  38# 同行,您说的太详细了。
哥们在哪个城市???
wait31414
3
主题
22
回复
发表于2019-04-29 15:14:05   |  显示全部楼层
43#

我收到了官方寄过来的开发板。

但是我有一个担心

我担心我选用了这些芯片,立创SMT不能焊接。。。。

因此,我建议GD32公司和立创合作,将芯片搞到SMT的基础库中。


这样,我们设计电路就可以放心的使用这些芯片了。

wait31414
3
主题
22
回复
发表于2019-04-30 18:25:41   |  显示全部楼层
44#
发表于2019-04-27 17:57:32  42# 江西。
这里是北京
wait31414
3
主题
22
回复
发表于2019-05-05 17:21:57   |  显示全部楼层
53#
发表于2019-05-03 00:41:57  51# 要闹革命了。你们在哪里公布中奖名单。
哈哈,哥们多大了?
wait31414
3
主题
22
回复
发表于2019-05-06 13:20:50   |  显示全部楼层
55#

哇哇哇,一等奖

QQ:1395366143

wait31414
3
主题
22
回复
发表于2019-05-06 13:21:06   |  显示全部楼层
56#
我同事中奖了啊,哈哈哈