查看: 40076
回复: 68
【已派奖】谁是最佳脑洞王之GD32E231新运用创意评选活动
立创小程
【官方工作人员】
7
主题
204
回复
发表于2019-04-08 14:08:08 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

点此查看获奖信息所有奖励已发放完毕,请各位获奖用户及时查。

奇思妙想,创意无限,为了庆祝商城的新品推荐版块正式上线,也为了给广大攻城狮带来更多的福利,本次我们将发起GD32E231芯片(点此查看资料)电子产品新运用创意评选活动。

 点击查看大图

GD32E231功能方框图)

活动时间:即日起2019年4月28日

参与方式:以回帖的方式在本活动帖下方进行回复即可参与本次活动,可以谈谈自己对该开发板的使用方向设想,参考以下模板,想象越丰富详细,越容易获奖哦。

简单回复模板:可考虑运用在XX行业的XX电子产品里,创意性实现XX功能的创新运用上。这些功能可采用新品的XX技术指标来实现。

奖励设置:

1、一等奖1名:奖励88元京东e卡一张;

2、二等奖3名:奖励70元商城无门槛优惠券一张;

3、三等奖5名:奖励50元商城无门槛优惠券一张;

4、幸运奖20名:奖励15元商城无门槛优惠券一张,根据总回复楼层按的百分比5%,11%,15%……91%,95%,99%的楼层可获得幸运奖,具体数字四舍五入;

 

注:

1、还可参与我们的兆易创新Arm-Cortex-M23内核GD32E231开发板Workshop有奖活动(报名时间截止到4月22日)

2、本活动每人仅可获得一个奖励,如有重复中奖,则后中奖楼层顺延至下一个ID;

3、派奖须知:我们将于4月30日16点后公布中奖名单,中奖用户须于名单公布的24小时内跟帖留下QQ号,否则视为弃奖。核实相关信息后,立创小程(QQ:2355740876)将进行联系及派奖。

4、本活动由立创商城和兆易创新技术人员共同评选;

5、未尽事宜和活动最终解释权归立创商城所有

不断前行
southcreek
0
主题
3
回复
发表于2019-04-20 08:41:25   |  显示全部楼层
34#
可以做一个同步数据采集器。 主要用于红外线数据采集的应用。定时器可以产生红外线驱动脉冲。利用红外器件响应速度快的特点。可以使用高强度,窄脉冲。接收端使用TIMER触发的ADC进行采集。相当于同步解调。数据可以存在内部RAM中,形成数据序列。 使用M32的运算能力,可以对数据进行一些处理。如数字滤波,统计等。使用极窄的脉冲,功耗能做得比较低,瞬间的高强度脉冲,能有较强的抗扰能力。