查看:
11263
回复: 40 |
立创EDA v6.1.27已经正式发布
|
||||
|
发表于2019-04-17 15:55:56
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
大家好, 感谢立创EDA团队的努力和公测用户的热心帮助, 立创EDA v6.1.27已经正式发布。请等待编辑器更新提示。
更新说明: https://lceda.cn/page/update-record 谢谢大家。 如果有遇到什么问题请联系QQ 3001956291 |
||||
|
发表于2019-04-22 16:51:50
|
显示全部楼层
23#
版本:V6.1.30
《打开了“移除回路”功能》 问题1: 使用“删除线段”功能,删除中间线段。导致,其中一条线段没有锚点,不能继续连线。 问题2: 使用“删除线段”功能,删除中间线段,然后存盘关闭,再次打开。发现,其中一条线段消失。 |
||||
|
发表于2019-05-06 13:59:28
|
显示全部楼层
34#
看到,V6.1.34版,修复了23#的线段丢失和没有锚点问题。 最终线段都能保留下来,也有了锚点。 但是,重新再连起来的线段,一根完整的线条,变成了两根。再重新跨越两条线段,重新画一下,才能“移除回路”。
细线能被粗线完全覆盖的,去掉细线。 |
||||
|
发表于2019-06-05 10:23:56
|
显示全部楼层
36#
痛点: 在 设计原理图 的阶段,想用“基础库”,但“基础库”器件混在很多扩展库器件中间,不好找。而且相对在 AD下操作,放置器件慢和不方便(不习惯)。
能否在 “元件库” 窗口中,优化一下对“基础库”器件的查找分类? 建议: 目前,最简单的办法,可能就是,在“库别”为“立创贴片”筛选条件下, 在器件列表中,增加一列:SMT_Type(Basic/Extend) |
||||
|
发表于2019-06-05 11:34:50
|
显示全部楼层
38#
好的, 现在我的办法就是,同时打开AD(找器件方便),得到 Cxxxxx,再到“元件库”窗口里面搜 Cxxxxx. |
||||
|
发表于2019-06-06 10:19:06
|
显示全部楼层
39#
版本 V6.1.49 “移除回路” 功能,只能移除 线段中间部分重复画的线,不能移除下面三种情况重画的线: 从焊盘开始到焊盘,或,从焊盘开始到中间线段,或,从中间线段开始到焊盘。 |
||||
|
发表于2019-06-06 12:14:27
|
显示全部楼层
40#
使用V6.1.49 画完电路图,贴装器件都是选的立创的封装, 下单助手(没有看到版本号,应该是i最新的),下单,带SMT PCB是用的EDA生成的Gerber文件 SMT的BOM也是EDA生成的 SMT的坐标文件也是EDA生成的 问题: 在 “二、贴片图” 中显示的3D贴片器件方向不对,包括 单片机,NMOS,PMOS,二极管。有些是相差90°有些相差180°。 我手动 旋转 成 正确的方向。 点击下一步后,选择“有几星级方向的旗舰采用嘉立创标准库”,在“三、结算页面”里面的,SMT贴片示意图 还是错误的。
|
|