查看: 11255
回复: 40
立创EDA v6.1.27已经正式发布

主题

回复
发表于2019-04-17 15:55:56 | 只看该作者
1# 电梯直达

大家好,

感谢立创EDA团队的努力和公测用户的热心帮助,

立创EDA v6.1.27已经正式发布。请等待编辑器更新提示。


此次更新了大量重磅功能,请务必仔细看更新说明!!!

更新说明:

https://lceda.cn/page/update-record



谢谢大家。


如果有遇到什么问题请联系QQ 3001956291


主题

回复
发表于2019-04-17 16:11:04   |  只看该作者
2#

赞一个!


顺便问下桌面版的有同步更新没?现在显示的是V6.1.25。


主题

回复
发表于2019-04-17 17:40:37   |  只看该作者
3#
发表于2019-04-17 16:11:04  2# 赞一个!顺便问下桌面版的有同步更新没?现在显示的是V6.1.25。
关闭再打开试试,或者右键重新加载

主题

回复
发表于2019-04-17 17:55:29   |  只看该作者
4#
刚用新版本发现打开PCB图的3D预览总是失败,是我自己电脑的问题吗?

主题

回复
发表于2019-04-17 18:41:06   |  只看该作者
5#

更新之后,PCB的问题,不光是楼上说的3D预览失败(我的具体来说是打开后只有一片空白,没有明确报错)还有如下问题:

导线和文字无法调整分层,如无法从顶层改到顶层丝印

文字无法改变线宽,字体,旋转角度

以上均能在属性框里填写和选中,但是无法按Enter确定也无法确认更改

网页版打不开我的PCB


主题

回复
发表于2019-04-17 18:44:22   |  只看该作者
6#
发表于2019-04-17 18:41:06  5# 更新之后,PCB的问题,不光是楼上说的3D预览失败(我的具体来说是打开后只有一片空白,没有明确报错)还有如下问题:导线和...
如果有遇到什么问题请联系QQ 3001956291

主题

回复
发表于2019-04-17 18:54:34   |  只看该作者
7#
发表于2019-04-17 18:41:06  5# 更新之后,PCB的问题,不光是楼上说的3D预览失败(我的具体来说是打开后只有一片空白,没有明确报错)还有如下问题:导线和...
已经发布v6.1.28,请刷新一下再试试

主题

回复
发表于2019-04-17 20:30:03   |  只看该作者
8#
赞!

主题

回复
发表于2019-04-18 10:14:26   |  只看该作者
9#

https://lceda.cn/page/download

客户端下载还是3.0.11,没有变化。哪里可以下到最新版本。

---已经解决,装完3.0.11打开就是6。感觉有些怪,咋就自动升级了。


主题

回复
发表于2019-04-18 10:54:01   |  只看该作者
10#
尝试了下客户端,只是一个封装了浏览器的“假”本地应用,设计文件也不能保存到本地。试用了下,就直接删除了。

主题

回复
发表于2019-04-18 11:04:41   |  只看该作者
11#
发表于2019-04-18 10:54:01  10# 尝试了下客户端,只是一个封装了浏览器的“假”本地应用,设计文件也不能保存到本地。试用了下,就直接删除了。
客户端目前是在线的

主题

回复
发表于2019-04-18 18:30:13   |  只看该作者
13#
发表于2019-04-18 15:57:57  12# 该回复已被删除。
那是还没有画

主题

回复
发表于2019-04-20 14:18:56   |  只看该作者
14#
铺铜质量好很多了,赞

主题

回复
发表于2019-04-22 11:08:09   |  只看该作者
15#
6.1.30批量改相同器件的封装功能不行了。

主题

回复
发表于2019-04-22 11:55:31   |  只看该作者
16#
6.1.30版本,PCB元件库内的元件编辑之后无法保存

主题

回复
发表于2019-04-22 12:05:56   |  只看该作者
17#
发表于2019-04-22 11:08:09  15# 6.1.30批量改相同器件的封装功能不行了。
测试没有问题。你是怎么操作的?可以加我QQ看看

主题

回复
发表于2019-04-22 12:06:37   |  只看该作者
18#
发表于2019-04-22 11:55:31  16# 6.1.30版本,PCB元件库内的元件编辑之后无法保存
有什么报错?我试了没有问题

主题

回复
发表于2019-04-22 13:17:37   |  只看该作者
19#
发表于2019-04-22 12:05:56  17# 测试没有问题。你是怎么操作的?可以加我QQ看看


具体步骤,

选中你要修改的一个器件,右键查找相似器件,名称选相同,这时候要修改的元器件都已经标红选中了。然后在右侧的封装属性里面点一下,跳出来封装管理器界面,搜索和选中你要的封装,点击更新。发现,选中的那些器件并没有全部更新,只更新了其中一个。


还有另外一种错误,就是单个器件有时候更新封装都更新不了,同样的操作,操作了两次才成功。


主题

回复
发表于2019-04-22 13:44:55   |  只看该作者
20#
发表于2019-04-22 12:06:37  18# 有什么报错?我试了没有问题

 

在这个状态下,点保存没有任何反应。如果是自己按Ctrl+S保存,或者点击文件下面的保存,都没有任何反应,也没有错误提示


主题

回复
发表于2019-04-22 16:09:29   |  只看该作者
21#
发表于2019-04-22 13:44:55  20# 在这个状态下,点保存没有任何反应。如果是自己按Ctrl+S保存,或者点击文件下面的保存,都没有任何反应,也没有错误提示
不知道什么原因,其他的元件都没问题,就这一个会这样。刚才试着把几个焊盘变为固定,保存,然后又变为非固定,再做其他修改就OK了。

主题

回复
发表于2019-04-22 16:22:18   |  只看该作者
22#
为什么不能做成离线版的?现在的安装版,没有了网络也没法用了.

主题

回复
发表于2019-04-22 16:51:50   |  只看该作者
23#
版本:V6.1.30
《打开了“移除回路”功能》
问题1:
使用“删除线段”功能,删除中间线段。导致,其中一条线段没有锚点,不能继续连线。
问题2:
使用“删除线段”功能,删除中间线段,然后存盘关闭,再次打开。发现,其中一条线段消失。

主题

回复
发表于2019-04-22 18:02:11   |  只看该作者
24#
发表于2019-04-22 13:17:37  19# 具体步骤,选中你要修改的一个器件,右键查找相似器件,名称选相同,这时候要修改的元器件都已经标红选中了。然后在右侧的封装属...

从来就没有支持批量选择后点击封装属性可以批量修改封装,必须在封装管理器里面批量选择。以后会支持这个操作。

第二个我试了没有问题


主题

回复
发表于2019-04-22 18:03:00   |  只看该作者
25#
发表于2019-04-22 16:09:29  21# 不知道什么原因,其他的元件都没问题,就这一个会这样。刚才试着把几个焊盘变为固定,保存,然后又变为非固定,再做其他修改就O...
是哪个封装?发链接或者封装名我看看

主题

回复
发表于2019-04-22 18:03:18   |  只看该作者
26#
发表于2019-04-22 16:22:18  22# 为什么不能做成离线版的?现在的安装版,没有了网络也没法用了.
6月份出

主题

回复
发表于2019-04-22 18:05:16   |  只看该作者
27#
发表于2019-04-22 16:51:50  23# 版本:V6.1.30《打开了“移除回路”功能》问题1:使用“删除线段”功能,删除中间线段。导致,其中一条线段没有锚点,不...
问题确认,安排修复

主题

回复
发表于2019-04-23 14:53:45   |  只看该作者
28#
应该把立创做成直接导入protel99se的文件,其次充许它使用你们的元件库和封装库,毕竟它稳定而且还有一大批人在用,做好板后在立创下单已很方便

主题

回复
发表于2019-04-23 14:55:38   |  只看该作者
29#
如果立创有离线版就好了

主题

回复
发表于2019-04-26 08:56:24   |  只看该作者
30#
网页版的EDA不好用,DRC功能不正常,很难用开。网页版就不用考虑能让广大用户接受了。

主题

回复
发表于2019-04-26 08:57:00   |  只看该作者
31#
就是一个浏览器

主题

回复
发表于2019-04-26 09:00:05   |  只看该作者
32#
用户量大的软件都是主动让别人盗版,增加用户量,用来占市场。

主题

回复
发表于2019-04-26 11:58:23   |  只看该作者
33#
发表于2019-04-26 08:56:24  30# 网页版的EDA不好用,DRC功能不正常,很难用开。网页版就不用考虑能让广大用户接受了。
DRC功能不是不正常,是他没有看DRC的文档,那个飞线问题已经修复了

主题

回复
发表于2019-05-06 13:59:28   |  只看该作者
34#

看到,V6.1.34版,修复了23#的线段丢失和没有锚点问题。

最终线段都能保留下来,也有了锚点。

但是,重新再连起来的线段,一根完整的线条,变成了两根。再重新跨越两条线段,重新画一下,才能“移除回路”。



所以,希望“移除回路”功能再完善一下:


能用一条整根线条画的,变成一条整根线条;

细线能被粗线完全覆盖的,去掉细线。


主题

回复
发表于2019-05-06 19:23:49   |  只看该作者
35#
发表于2019-05-06 13:59:28  34# 看到,V6.1.34版,修复了23#的线段丢失和没有锚点问题。最终线段都能保留下来,也有了锚点。但是,重新再连起来的线段...
移除回路只对相同导线宽度的有效。。。

主题

回复
发表于2019-06-05 10:23:56   |  只看该作者
36#

痛点:

在 设计原理图 的阶段,想用“基础库”,但“基础库”器件混在很多扩展库器件中间,不好找。而且相对在 AD下操作,放置器件慢和不方便(不习惯)。


问题:

能否在 “元件库” 窗口中,优化一下对“基础库”器件的查找分类?


建议:

目前,最简单的办法,可能就是,在“库别”为“立创贴片”筛选条件下, 在器件列表中,增加一列:SMT_Type(Basic/Extend)


主题

回复
发表于2019-06-05 10:41:22   |  只看该作者
37#
发表于2019-06-05 10:23:56  36# 痛点:在设计原理图的阶段,想用“基础库”,但“基础库”器件混在很多扩展库器件中间,不好找。而且相对在AD下操作,放置器件...

这个功能这个月底 能上。



主题

回复
发表于2019-06-05 11:34:50   |  只看该作者
38#
发表于2019-06-05 10:41:22  37# 这个功能这个月底能上。

好的,

现在我的办法就是,同时打开AD(找器件方便),得到 Cxxxxx,再到“元件库”窗口里面搜 Cxxxxx.


主题

回复
发表于2019-06-06 10:19:06   |  只看该作者
39#

版本 V6.1.49

“移除回路” 功能,只能移除 线段中间部分重复画的线,不能移除下面三种情况重画的线: 从焊盘开始到焊盘,或,从焊盘开始到中间线段,或,从中间线段开始到焊盘。


主题

回复
发表于2019-06-06 12:14:27   |  只看该作者
40#

使用V6.1.49

画完电路图,贴装器件都是选的立创的封装,

下单助手(没有看到版本号,应该是i最新的),下单,带SMT

   PCB是用的EDA生成的Gerber文件

   SMT的BOM也是EDA生成的

   SMT的坐标文件也是EDA生成的


问题:

  在 “二、贴片图” 中显示的3D贴片器件方向不对,包括 单片机,NMOS,PMOS,二极管。有些是相差90°有些相差180°。

      我手动 旋转 成 正确的方向。

  点击下一步后,选择“有几星级方向的旗舰采用嘉立创标准库”,在“三、结算页面”里面的,SMT贴片示意图 还是错误的。


下单日期:  2019-06-06 11:34:58 客户编号:  201545A


主题

回复
发表于2019-06-10 11:05:55   |  只看该作者
41#
发表于2019-06-06 12:14:27  40# 使用V6.1.49画完电路图,贴装器件都是选的立创的封装,下单助手(没有看到版本号,应该是i最新的),下单,带SMTPC...
这个一般是封装的0度和嘉立创的封装0度不一致产生的,嘉立创会处理好。现在画的新库均按照规格书绘制0度。