查看: 5820  |  回复: 4
BTA16应用电路疑问

主题

回复
发表于2019-04-23 20:16:38 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

 

上图D1是一个很小功率的LED,基本给电就能亮,现在的问题是可控硅Q3拆掉不要,由于C9 R28串联在电路中,所以无论Q3是关闭还是开启,总有漏电,导致LED常亮,关不死,如果去掉C9 R28,就可以正常开关,但是C9 R28是保护可控硅的,去掉对可靠性有影响,请问有没有遇到过这类问题朋友,既保留C9 R28  有可以彻底关死LED?


主题

回复
发表于2019-04-24 14:46:52   |  显示全部楼层
3#
发表于2019-04-24 09:03:34  2# 这个电路图不对吧,D1加上后,220V只有半个周期了,220VN是不是也接错了
D1是一个LED灯负载  用的普通二极管图标,把D1当成一个负载就可以了  另外L N互换 对电路并没有什么影响的呢