查看:
5298
|
回复:
4
|
BTA16应用电路疑问
|
|||
直觉
7
主题
151
回复 |
发表于2019-04-23 20:16:38
|
只看该作者
1#
电梯直达
上图D1是一个很小功率的LED,基本给电就能亮,现在的问题是可控硅Q3拆掉不要,由于C9 R28串联在电路中,所以无论Q3是关闭还是开启,总有漏电,导致LED常亮,关不死,如果去掉C9 R28,就可以正常开关,但是C9 R28是保护可控硅的,去掉对可靠性有影响,请问有没有遇到过这类问题朋友,既保留C9 R28 有可以彻底关死LED? |
|||
daybeen
5
主题
73
回复 |
发表于2019-04-24 09:03:34
|
只看该作者
2#
这个电路图不对吧,D1加上后,220V只有半个周期了,220V N是不是也接错了
|
|||
直觉
7
主题
151
回复 |
发表于2019-04-24 14:46:52
|
只看该作者
3#
D1是一个LED灯负载 用的普通二极管图标,把D1当成一个负载就可以了 另外L N互换 对电路并没有什么影响的呢
|
|||
odzz
1
主题
4
回复 |
发表于2019-05-15 17:47:32
|
只看该作者
4#
我来说说我的使用:1.如果要保留R+C,把C=103,R=2K以上,其实可以计算的!因为BTA16即使关闭,C中还是存有电的! 2.可以去掉C+R,你的负载基本上是纯电阻负载,不要cr保护也可以的! 3.如果你的负载很小,还可以去掉BTA16,3023用3083,3083就可以代1A以下的负载! |
|||
一本道君
1
主题
252
回复 |
发表于2021-06-22 20:03:56
|
只看该作者
5#
lz的问题解决了吗
|
|