查看:
5983
|
回复:
4
|
BTA16应用电路疑问
|
直觉
7
主题
151
回复 |
发表于2019-04-23 20:16:38
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
上图D1是一个很小功率的LED,基本给电就能亮,现在的问题是可控硅Q3拆掉不要,由于C9 R28串联在电路中,所以无论Q3是关闭还是开启,总有漏电,导致LED常亮,关不死,如果去掉C9 R28,就可以正常开关,但是C9 R28是保护可控硅的,去掉对可靠性有影响,请问有没有遇到过这类问题朋友,既保留C9 R28 有可以彻底关死LED? |
odzz
1
主题
4
回复 |
发表于2019-05-15 17:47:32
|
显示全部楼层
4#
我来说说我的使用:1.如果要保留R+C,把C=103,R=2K以上,其实可以计算的!因为BTA16即使关闭,C中还是存有电的! 2.可以去掉C+R,你的负载基本上是纯电阻负载,不要cr保护也可以的! 3.如果你的负载很小,还可以去掉BTA16,3023用3083,3083就可以代1A以下的负载! |
|