查看:
1200
|
回复:
0
|
未来电信市场给工业波分模块带来的机遇
|
专说光通信
281
主题
5
回复 |
发表于2019-04-25 15:22:09
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
当前各预测机构都认为经过2018年的中美贸易战之后,电信行业会迎来触底反弹的机会。 尤其是到了今年,国内5G部署开始拉开序幕的情况下,诸如5G前传的应用场景将拉动10G/25G波分复用光模块的需求增长,再加上DWDM系统的维护升级以及过去一年中WSS、EDFA、泵浦激光器、无源器件等不错的销售表现,电信市场在今后的几年将迎来有利于各器件商发展的行业机会。 电信运营商资本开支进入增长周期经历三年缩资周期的电信资本开支有望在2019年触底反弹,进入增长周期。分析师预测,全球十大Telco资本开支今明两年增幅为3.23%和5.68%。5G前期部署和DWDM网络将是投资重点。 ?全球光传输设备市场 ?全球光器件市场 未来五年,光传输设备市场规模将达770亿美元,其中WDM系统占比超过90%。 在5G移动和下一代固网宽带(G.fast, 10GPON和DOCSIS3.1)的部署驱动下,城域接入和汇聚对WDM系统的需求增长最快。 在WDM系统中, DCI占比逐渐上升,从2018年的12%上升到2022年的18%。 从图表分析得知,在光器件市场中,电信市场份额占比国内光器件企业很大销售额,说明电信市场的需求取决于电信运营商的资本开支。 2019年将是5G元年,除了日韩等地开始商用5G网络,中国三大运营商已经在18个城市部署商用试点,将在下半年带来电信市场新一轮的规模需求增长。 相关数据显示, 2019年全球5G初期部署将建设50-60万基站,并带来330万只的光模块需求。 工业级波分复用模块的机会不管是5G还是DWDM系统的升级,工业级波分复用模块都是必不可少的组成部分,不同于传统的数据中心环境,电信市场所用的光模块对温度要求很高,需要达到-40℃到+85℃的范围。 当前国内的DWDM系统,按照不同的场景对速率的要求有所不同。10G以及以下速率的城域网、SDH网络对工业级波分模块的需求量依然比较大,即使是以CPRI速率为主的5G承载网络也会有10G速率的工业级WDM模块需求。 ?支持FTTH、4G和5G无线等不同应用的云时代光网络结构图 (来自上海交通大学 陈益新《5G时代光网络创新》) 以10G工业级波分复用模块为例,封装形式主要分为XFP和SFP+, 传输速率根据需求不同需要满足以太网10GE或者OTU2e速率。单纤双向BiDi模块作为一种特殊的波分模块,可以减少光纤使用量,大幅降低部署成本。 当前,商业级/工业级25G波特率的DFB、EML,50G波特率的EML激光器芯片、窄线宽波长可调激光器芯片、25G/50G波特率的激光器(调制器)驱动/TIA跨阻放大器等IC芯片主要由国外厂商提供,国内产业化能力与国外差距较大。 因此在5G部署初期,考虑到成本和技术因素,完全可以在基础场景下选择10G速率的工业级模块。 ?易飞扬10G工业级 SFP+ DWDM 40km光模块不同温度下的眼图 小结从当前各运营商的5G部署来看,对于DWDM波分复用系统的需求更为迫切。 随着中兴禁令的解除, 2018年下半年中国光网络市场已经有所回暖,预计在几年之内,应用于DWDM系统的工业级波分模块将迎来更为广阔的发展空间。 ?全球工业级模块市场区域占比 (来自国外网络) 为迎接即将到来的电信市场的激烈竞争,易飞扬(Gigalight)对10G产品线进行了全面升级,采用自研BOSA技术降低产品成本、提升了质量。还包括应用于5G前传的25G SFP28 SR、LR以及BiDi LR等工业级模块,可为运营商和设备商提供一整套的解决方案。 ? 部分内容引用自 讯石《全球光通信及5G市场发展预测》 本文来自易飞扬(Gigalight)社区站https://www.gigalight.com/cn/bbs/market/industrial-wdm-opportunities.html |
|