查看: 1199  |  回复: 0
未来电信市场给工业波分模块带来的机遇
专说光通信
281
主题
5
回复
发表于2019-04-25 15:22:09 | 只看该作者
1# 电梯直达

当前各预测机构都认为经过2018年的中美贸易战之后,电信行业会迎来触底反弹的机会。

尤其是到了今年,国内5G部署开始拉开序幕的情况下,诸如5G前传的应用场景将拉动10G/25G波分复用光模块的需求增长,再加上DWDM系统的维护升级以及过去一年中WSS、EDFA、泵浦激光器、无源器件等不错的销售表现,电信市场在今后的几年将迎来有利于各器件商发展的行业机会。

电信运营商资本开支进入增长周期

经历三年缩资周期的电信资本开支有望在2019年触底反弹,进入增长周期。分析师预测,全球十大Telco资本开支今明两年增幅为3.23%和5.68%。5G前期部署和DWDM网络将是投资重点。

?全球光传输设备市场

?全球光器件市场

未来五年,光传输设备市场规模将达770亿美元,其中WDM系统占比超过90%。

在5G移动和下一代固网宽带(G.fast, 10GPON和DOCSIS3.1)的部署驱动下,城域接入和汇聚对WDM系统的需求增长最快。

在WDM系统中, DCI占比逐渐上升,从2018年的12%上升到2022年的18%。

从图表分析得知,在光器件市场中,电信市场份额占比国内光器件企业很大销售额,说明电信市场的需求取决于电信运营商的资本开支。

2019年将是5G元年,除了日韩等地开始商用5G网络,中国三大运营商已经在18个城市部署商用试点,将在下半年带来电信市场新一轮的规模需求增长。

相关数据显示, 2019年全球5G初期部署将建设50-60万基站,并带来330万只的光模块需求。

工业级波分复用模块的机会

不管是5G还是DWDM系统的升级,工业级波分复用模块都是必不可少的组成部分,不同于传统的数据中心环境,电信市场所用的光模块对温度要求很高,需要达到-40℃到+85℃的范围。

当前国内的DWDM系统,按照不同的场景对速率的要求有所不同。10G以及以下速率的城域网、SDH网络对工业级波分模块的需求量依然比较大,即使是以CPRI速率为主的5G承载网络也会有10G速率的工业级WDM模块需求。

?支持FTTH、4G和5G无线等不同应用的云时代光网络结构图

(来自上海交通大学 陈益新《5G时代光网络创新》)

以10G工业级波分复用模块为例,封装形式主要分为XFP和SFP+, 传输速率根据需求不同需要满足以太网10GE或者OTU2e速率。单纤双向BiDi模块作为一种特殊的波分模块,可以减少光纤使用量,大幅降低部署成本。

当前,商业级/工业级25G波特率的DFB、EML,50G波特率的EML激光器芯片、窄线宽波长可调激光器芯片、25G/50G波特率的激光器(调制器)驱动/TIA跨阻放大器等IC芯片主要由国外厂商提供,国内产业化能力与国外差距较大。

因此在5G部署初期,考虑到成本和技术因素,完全可以在基础场景下选择10G速率的工业级模块。

?易飞扬10G工业级 SFP+ DWDM 40km光模块不同温度下的眼图

小结

从当前各运营商的5G部署来看,对于DWDM波分复用系统的需求更为迫切。

随着中兴禁令的解除, 2018年下半年中国光网络市场已经有所回暖,预计在几年之内,应用于DWDM系统的工业级波分模块将迎来更为广阔的发展空间。

?全球工业级模块市场区域占比

(来自国外网络)

为迎接即将到来的电信市场的激烈竞争,易飞扬(Gigalight)对10G产品线进行了全面升级,采用自研BOSA技术降低产品成本、提升了质量。还包括应用于5G前传的25G SFP28 SR、LR以及BiDi LR等工业级模块,可为运营商和设备商提供一整套的解决方案。

? 部分内容引用自 讯石《全球光通信及5G市场发展预测》


本文来自易飞扬(Gigalight)社区站https://www.gigalight.com/cn/bbs/market/industrial-wdm-opportunities.html