查看: 2461  |  回复: 8
数据安全应用方案简介
我芯永恒
8
主题
18
回复
发表于2019-07-03 11:54:47 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

21世纪信息化蓬勃发展的年代,诸多企业拥有的IT设备也是越来越多,其中所存储的数据自不会少,于是数据安全问题也开始逐渐被人们重视。尤其是在中小型企业,由于人们保护数据安全的观念和技术的缺失,往往造成存储数据的丢失和损坏,给企业带来不必要的麻烦甚至经济损失。

数据成为企业核心资产。创新型企业如滴滴、京东、淘宝,以及银行金融科技,大多数企业积累的数据往往会变成企业最重要的资产,不再是一个符号。“祸起萧墙”,重大的泄漏事件往往来自企业内部。数据泄漏往往是企业管理松懈而造成的。

   企业的生存说到底就是追逐利益的过程,而要想有利所图,那就要守护好我们付诸心血的存储数据,门有门锁,车有车锁,那保护数据需要什么做锁呢?

                                


   现实生活中锁与开锁的较量从来就没有停止过,人们费尽心机,绞尽脑汁,在几十年的斗争中,作为"盾"的锁,在大部分时间里一直没有占过上风。制锁人与开锁匠的较量是道高一尺魔高一丈。这种智慧的斗争已持续了几十年。伴随着信息技术的高速发展,战火俨然延续到虚拟世界中,那么数据的安全究竟是要何种锁才能够保障呢?这时让我们把目光聚焦到沁恒电子(WCH),看他们在信息安全领域的道行究竟如何,能否降妖除魔。

WCH使用其研发的CH568专用加密芯片为设计核心,集成硬件流加密引擎,AES及国密SM4分组算法实现的数据安全传输、安全存储等应用其数据流形式加解密、种子密钥配对硬件、传输密钥动态变化等特点将保证数据无法回溯、无惧软硬件破解、不怕暴力拆卸,保护信息安全。

存储安全
       此方案是软硬件一体加密,密码动态变化,区别于市面上常见加密U盘的假加密和软加密,存储内容由动态密钥保护,无正确密码无法直接读出。具有成本低、稳定性高的优势。

 

      

数据安全应用方案具有保密性高、无需安装驱动、传输速度快等特点,可广泛用于政府办公、军队、安防监控、金融行业,以及各种商业保密和个人数据的专业保护。

例如SATA安全磁盘的应用CH568 通过多组SDIO接口连接多张 TF/SD/EMMC卡,提供最高96MHz的传输时钟,支持1/4/8线通讯模式;提供 SATA 高速硬盘接口,可接普通SATA主机控制器。内置固件实现了 SATA硬盘 的模拟并完成存储数据的加密功能。

 
  系统启动应用:安全磁盘在主机上实现一个加密系统,只有解锁后,才能进入启动系统。
  存储应用:安全磁盘在接入电脑后显示为多个分区的本地磁盘,部分分区为加密分区,在正确的“密码输入”后,可进行数据访问。
> 基于国密SM4加密算法,动态密钥,种子关联硬件。
> 固件集成多存储卡阵列管理,叠加4组TF/SD/EMMC卡的速度和容量。电子盘速度高达 150MB/s,容量最高支持 8TB
> 支持常见系统:Windows、Linux、Mac、Android、DOS。
> 抗震动、抗干扰、抗碰撞、解决硬盘易损坏问题。

传输安全

1) 加密适配器:CH568MCU 实现。
CH568 本身作为一台外置的硬件流加解密引擎,经高速接口接入目标设备,为通讯数进行“化妆”。
> 集成USB2.0 主/从高速接口及SATA接口,为外置进行数据加解密提供建立基础。
> 以 128bit 为基本处理单元,可灵活设置数据的加解密状态。
> 共 8 中组合模式选择,处理速度高达 1.9Gbps,基本不影响数据传输。
  2) 智能加密锁:CH568MCU 实现
CH568 固件主要负责密钥管理,当匹配的目标设备接入对应的 CH568 硬件产品后,才能打开或执行目标设备中的加密数据。为用户的软件代码和重要数据提供了全方位、高安全度的保护。
> 丰富的外部接口,包括:GPIO / UART / SPI / SDIO / USB2.0 / SATA 等。
> 唯一ID识别号,保证每个 CH568 芯片都是独一无二的。
> 内核运行 32位 精简指令集,120M 主频,保障快速运算、准确解锁。

  

相关技术资料:CH568DS1.PDF CH567DS1.PDF 详情贴下回复。


电子大象
9
主题
54
回复
发表于2019-07-03 14:06:15   |  显示全部楼层
2#

CH568 量产了吗? 

用户可以自己编程? 

能提供程序范例作为参考吗? 特别是SATA与PC直接的数据收发

欢迎选购“大象牌”电烙铁吸烟仪,静音小吸烟效果棒~
电子大象
9
主题
54
回复
发表于2019-07-03 19:05:01   |  显示全部楼层
5#
发表于2019-07-03 16:18:59  4# 您好,CH568很早就大批量出货了,随时可以采购。用户可自己编程呢,但这边做SATA和PC传输最好对SATA传输协议比较...
你们官网我看了,好像都是文字性介绍(类似1楼的文字),没看到有演示板和程序范例
欢迎选购“大象牌”电烙铁吸烟仪,静音小吸烟效果棒~
电子大象
9
主题
54
回复
发表于2019-07-05 18:00:02   |  显示全部楼层
9#
发表于2019-07-05 16:25:08  8# 这是CH568EVT,有兴趣的盆友可以官网看看资料或者申请

刚去看了你们官网,好像没看到CH568EVT的资料啊。。。

最好这里提供或者放官网嘛! 这样大家都方便

欢迎选购“大象牌”电烙铁吸烟仪,静音小吸烟效果棒~