查看:
2627
|
回复:
4
|
TM1622-LQFP52
|
fogwizard
5
主题
9
回复 |
发表于2019-07-20 18:37:19
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
是这样,板子打样了5次了, 每次焊接总是感觉封装大了一些,但是同事又反复强调LC的库有专人整理, 不轻易有问题的. 根据数据手册第14页, D1=E1=17.3-17.5mm, 测量LC的库确实W=H=17.0, 应该是很 吻合的,但是焊接的时候, 确显得封装过大. 后面经过卡尺验证,实际实物D1=E1只有16mm,确认手册有 问题. 有也用这个料的吗?是否有类似疑问? 谢谢 |
立创EDA罗工
78
主题
4623
回复 |
发表于2019-07-21 08:44:56
|
显示全部楼层
2#
我明天看看,如果确认,在立创EDA的,请帮忙在库列表右键报告错误
技术支持微信:请前往lceda.cn获取二维码,官方群:不再提供QQ群,公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
|
立创EDA罗工
78
主题
4623
回复 |
发表于2019-07-21 20:08:40
|
显示全部楼层
3#
是规格书错了,官网的更新了,封装需要换一个
技术支持微信:请前往lceda.cn获取二维码,官方群:不再提供QQ群,公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
|
立创EDA罗工
78
主题
4623
回复 |
发表于2019-07-22 09:08:47
|
显示全部楼层
4#
已经重新指定了一个封装
技术支持微信:请前往lceda.cn获取二维码,官方群:不再提供QQ群,公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
|
|