查看:
6959
|
回复:
9
|
蓝牙产品必备:串口蓝牙透传方案
|
|||
我芯永恒
8
主题
18
回复 |
发表于2019-07-25 17:51:11
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
随着蓝牙技术的普及与发展,越来越多的电子产品选择了这种低成本无线通信的方式。串口作为一种使用广泛的通信接口,通过串口转蓝牙,进行无线通信传输的需求逐渐展现出来。 蓝牙串口透传模块使用极其便利,开发者不需要了解蓝牙协议栈是如何实现的,只需要使用串口蓝牙模块就可以方便地开发蓝牙无线传输产品。借助CH9141串口蓝牙透传模块可以快速实现串口设备的蓝牙无线通信,大大降低串口扩展蓝牙接口难度并缩短蓝牙产品开发周期。 一.应用框图 二.CH9141串口蓝牙透传模块具备以下优势
> 串口和蓝牙数据双向透明传输 > 符合BLE V4.2规范 > 支持蓝牙广播、主机、从机模式 > 支持串口AT指令配置和蓝牙配置 > 支持蓝牙控制IO > 支持一路ADC采集,支持蓝牙读取 > 串口波特率支持300~921600bps >蓝牙传输距离100米
>低功耗,超小体积 三.功能简介 CH9141蓝牙串口透传芯片提供蓝牙透传功能还有配置设备参数、IO控制、ADC等功能。设备模式下,设备的基本信息都可以自定义,芯片提供4个可控制输入输出的GPIO,4个同步GPIO口,一个12位ADC输入,低功耗模式。串口透传使用异步串口,电平信号兼容5V,默认出厂波特率为57600 bit/s。芯片支持一次性接收的最大的数据包是128字节,串口接收缓存为256个字节,串口接收数据的同时会实时进行蓝牙传输。广播模式、主机模式和从机模式:广播模式支持串口透传数据给芯片,芯片将自动更新广播数据,也支持AT模式下更新广播数据。主机模式仅支持我司的从机设备即CH9141运行在从机模式,主机模式支持扫描连接和直接MAC地址连接,扫描回显的设备是也只是我司的从机设备,扫描结束后可以使用扫描回显的结果进行序号连接,连接时在AT模式下输入序号和从机连接密码。从机模式支持四种基本蓝牙属性,其中设备信息属性可以修改,自定义的属性用于串口透传和配置。支持用户修改的设备信息包括:System ID、Model Number String、Serial Number String、Firmware Revision String、Hardware Revision String、Software Revision String、Manufacturer Name String、PnP ID。IO功能分为两种:一是同步IO,用于主机和从机连接后双方同步;二是通用IO可以通过AT命令配置使用,也可以通过配置接口配置和调试使用,具体会在下面介绍。ADC功能,模块提供一个12位的ADC采样,可以通过AT命令读取或者在从机模式下通过蓝牙配置接口读取ADC采样的值。 CH9141蓝牙串口透传芯片目前已广泛应用于市场热销的蓝牙产品,包括穿戴式设备,家居电器,车载蓝牙等。详情了解可贴下回复
CH9141产品手册CH9141DS0.PDF
|
|||
深圳阿愚
19
主题
213
回复 |
发表于2019-07-26 08:05:45
|
显示全部楼层
2#
无法和电脑蓝牙相连,作用减了一大半~
|
|||
深圳阿愚
19
主题
213
回复 |
发表于2019-07-26 14:24:20
|
显示全部楼层
4#
它与电脑连接是也要电脑上插有一个蓝牙转串口的芯片吧?这样最不好的地方就是一次只能接入一个设备。 难道它能直接与电脑内置的蓝牙连接,做成鼠标的形式??看了PDF,没有这样的说明。 |
|