查看: 6956  |  回复: 9
蓝牙产品必备:串口蓝牙透传方案
我芯永恒
8
主题
18
回复
发表于2019-07-25 17:51:11 | 只看该作者
1# 电梯直达

  随着蓝牙技术的普及与发展,越来越多的电子产品选择了这种低成本无线通信的方式。串口作为一种使用广泛的通信接口,通过串口转蓝牙,进行无线通信传输的需求逐渐展现出来。

  蓝牙串口透传模块使用极其便利,开发者不需要了解蓝牙协议栈如何实现的,只需要使用串口蓝牙模块就可以方便地开发蓝牙无线传输产品。借助CH9141串口蓝牙透传模块可以快速实现串口设备的蓝牙无线通信,大大降低串口扩展蓝牙接口难度并缩短蓝牙产品开发周期。

一.应用框图

          

 

 二.CH9141串口蓝牙透传模块具备以下优势

> 串口和蓝牙数据双向透明传输

> 符合BLE V4.2规范

> 支持蓝牙广播、主机、从机模式

> 支持串口AT指令配置和蓝牙配置

> 支持蓝牙控制IO

> 支持一路ADC采集,支持蓝牙读取

> 串口波特率支持300~921600bps

>蓝牙传输距离100米

>低功耗,超小体积

 

 三.功能简介

  CH9141蓝牙串口透传芯片提供蓝牙透传功能还有配置设备参数、IO控制、ADC等功能。设备模式下,设备的基本信息都可以自定义,芯片提供4个可控制输入输出的GPIO4个同步GPIO口,一12ADC输入,低功耗模式。串口透传使用异步串口,电平信号兼容5V,默认出厂波特率为57600 bit/s芯片支持一次性接收的最大的数据包是128字节串口接收缓存为256个字节,串口接收数据的同时会实时进行蓝牙传输。广播模式、主机模式和从机模式广播模式支持串口透传数据给芯片芯片将自动更新广播数据,也支持AT模式下更新广播数据主机模式仅支持我司的从机设备即CH9141运行在从机模式,主机模式支持扫描连接和直接MAC地址连接,扫描回显的设备是也只是我司的从机设备,扫描结束后可以使用扫描回显的结果进行序号连接,连接时在AT模式下输入序号和从机连接密码。从机模式支持四种基本蓝牙属性,其中设备信息属性可以修改,自定义的属性用于串口透传和配置。支持用户修改的设备信息包括:System IDModel Number StringSerial Number StringFirmware Revision StringHardware Revision StringSoftware Revision StringManufacturer Name StringPnP IDIO功能分为两种:一是同步IO,用于主机和从机连接后双方同步;二是通用IO可以通过AT令配置使用,也可以通过配置接口配置和调试使用,具体会在下面介绍。ADC功能,模块提供一个12位的ADC采样,可以通过AT命令读取或者在从机模式下通过蓝牙配置接口读取ADC采样的值。

  CH9141蓝牙串口透传芯片目前已广泛应用于市场热销的蓝牙产品,包括穿戴式设备,家居电器,车载蓝牙等。详情了解可贴下回复


  CH9141产品手册CH9141DS0.PDF 



深圳阿愚
19
主题
213
回复
发表于2019-07-26 08:05:45   |  只看该作者
2#
无法和电脑蓝牙相连,作用减了一大半~
我芯永恒
8
主题
18
回复
发表于2019-07-26 09:14:20   |  只看该作者
3#
深圳阿愚 发表于2019-07-26 08:05:45  2# 无法和电脑蓝牙相连,作用减了一大半~
这款串口蓝牙透传芯片是支持与电脑连接的。
深圳阿愚
19
主题
213
回复
发表于2019-07-26 14:24:20   |  只看该作者
4#
我芯永恒 发表于2019-07-26 09:14:20  3# 这款串口蓝牙透传芯片是支持与电脑连接的。

它与电脑连接是也要电脑上插有一个蓝牙转串口的芯片吧?这样最不好的地方就是一次只能接入一个设备。

难道它能直接与电脑内置的蓝牙连接,做成鼠标的形式??看了PDF,没有这样的说明。

超级志杰
0
主题
11
回复
发表于2019-07-27 11:40:25   |  只看该作者
5#

请问,连续不间断收发,波特率能到多少?

之前看的一家,不间断收发大约是9600bps。你们这个能到多少?

我芯永恒
8
主题
18
回复
发表于2019-07-29 10:38:18   |  只看该作者
6#
深圳阿愚 发表于2019-07-26 14:24:20  4# 它与电脑连接是也要电脑上插有一个蓝牙转串口的芯片吧?这样最不好的地方就是一次只能接入一个设备。难道它能直接与电脑内置的蓝...
因为这是自定义设备而不是HID类的,可以通过编程与电脑内置BLE连接,也是可以实现的。
我芯永恒
8
主题
18
回复
发表于2019-07-29 10:45:57   |  只看该作者
7#
超级志杰 发表于2019-07-27 11:40:25  5# 请问,连续不间断收发,波特率能到多少?之前看的一家,不间断收发大约是9600bps。你们这个能到多少?
持续的话1Mbps左右
超级志杰
0
主题
11
回复
发表于2019-07-29 10:55:50   |  只看该作者
8#
我芯永恒 发表于2019-07-29 10:45:57  7# 持续的话1Mbps左右

好的,这个速度可以的,请问这个可以加PA吗?虽然说是100M,但是实际环境下,可能比较短。

你是WCH的官方人员吗?我就直接在其它地方买个试试了。

我芯永恒
8
主题
18
回复
发表于2019-07-29 16:29:42   |  只看该作者
9#
超级志杰 发表于2019-07-29 10:55:50  8# 好的,这个速度可以的,请问这个可以加PA吗?虽然说是100M,但是实际环境下,可能比较短。你是WCH的官方人员吗?我就直...
你好是的,具体信息你可以查看沁恒官网(http://wch.cn),销售服务技术支持均可电话咨询,满足需求的话可在线申请样品呢。
深圳领越电子
10
主题
83
回复
发表于2020-08-06 14:53:41   |  只看该作者
10#
我芯永恒 发表于2019-07-29 16:29:42  9# 你好是的,具体信息你可以查看沁恒官网(http://wch.cn),销售服务技术支持均可电话咨询,满足需求的话可在线申请...

对标nR*52832 (Pin to pin兼容,直接替换不用改PCB)

SYD8811盛芯微科技推出的第二代高性价比蓝牙超低功耗BLE4.2 SOC(RX 2.8mA @-94dBm灵敏度,TX 4.8mA @0dBm输出功率, MCU 50uA/MHz),集成了高性能射频收发机、64MHz ARM Cortex-M0处理器、512kB flash存储器、32kB SRAM,以及丰富的数字接口。此外,SYD8811片上集成了Balun无需阻抗匹配网络,无需外挂晶振负载电容,最大限度地节省BOM成本。此外,片上还集成了高效率DCDC降压转换器以实现超低功耗,适合用于高性价比可穿戴、智能家居、智能遥控器、透传等低功耗应用。


接收灵敏度-94dBm,发射功率最大4dBm,





   
联系方式:http://www.linkyeah.cn 深圳市南山区科技园高新工业区W1-A栋701室 黄女士: 13925268772 公司:深圳市领越电子有限公司 qq:565006621