查看: 1123  |  回复: 0
PAN3501与AS3933、GC3933的兼容资料,

主题

回复
发表于2019-12-05 13:59:21 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

PAN3501比起AS3933、GC3933的优势在于 完全PIN对PIN软硬件兼容,性能方面更好的提高了,另外比AS3933/GC3933增加了寄存器功能


概述


PAN3501 是一款最多三个通道接收的低功耗 ASK 接收机,可用于检测 15kHz-150kHz 之间的 LF 载波频率的数据信号并触发唤醒信号。支持检测可编程的 16 位或 32 位曼彻斯特唤醒模式。

PAN3501 具有 RSSI 检测功能,可以检测出每个通道的信号大小。PAN3501 具有内部时钟发生器,可来自晶体振荡器或内部 RC 振荡器。用户可根据应用场景选择外部时钟发生器代替。

PAN3501 可根据不同的应用场景对接收灵敏度进行调节,在保证接收灵敏度的情况下实现更长距离的通信。同时,自动调谐特性能确保芯片与期望的载波频率完美匹配,极大简化了天线调谐器。

PAN3501 可根据不同应用场景,通过切换曼彻斯特识别模式来达到方向定位和位置识别。



 PAN3501用户使用说明书_v1.0-ZH(1).pdf