查看: 3651  |  回复: 3
开源推荐006期丨ATX电源测试仪
立创EDA
15
主题
94
回复
发表于2019-12-16 15:39:18 | 显示全部楼层
1# 电梯直达


开源工程名称:ATX电源测试仪

作者:micespring

工程链接:https://oshwhub.com/micespring/atx_psu_tester



✨工程描述:



前段时候折腾ATX电源(捡垃圾)的时候需要测试ATX电源,一般测试ATX电源的方法都是拿一根线短接PS_ON和GND来启动,然后启动后拿万用表挨个测试各路电压的输出值是否正常。既不可靠也不方便。


于是基于STC15的51单片机制作了一个ATX电源测试仪。可用于测试ATX电源好坏,并实时显示ATX电源的全部五路输出的电压值(包括-12V电压)。适合需要做ATX电源维修的朋友使用。


全部的ADC端口都有保护,可承受一定程度的过压,防止因为电源有问题导致的意外高压损坏测试仪。板子上也设有电压测试点,可以使用万用表测量来获得更加精确的电压。


源代码全部公开,可以二次开发以提高精准度。


 


 


 


✨ 原理图:


 

 



✨ PCB图:


 

 






OSHWHub立创开源硬件平台  

这里汇集了大量的开源硬件项目  

发现好玩  

更多有趣  

尽在OSHWHub  






深山隐士
0
主题
1
回复
发表于2022-11-10 16:43:24   |  显示全部楼层
2#
请问你的这个“ATX电源测试仪” 有卖的吗?如果想DIY,这个PCB有多余的吗。