查看:
3647
|
回复:
3
|
开源推荐006期丨ATX电源测试仪
|
|||
立创EDA
15
主题
94
回复 |
发表于2019-12-16 15:39:18
|
只看该作者
1#
电梯直达
开源工程名称:ATX电源测试仪 作者:micespring 工程链接:https://oshwhub.com/micespring/atx_psu_tester ✨工程描述:
前段时候折腾ATX电源(捡垃圾)的时候需要测试ATX电源,一般测试ATX电源的方法都是拿一根线短接PS_ON和GND来启动,然后启动后拿万用表挨个测试各路电压的输出值是否正常。既不可靠也不方便。 于是基于STC15的51单片机制作了一个ATX电源测试仪。可用于测试ATX电源好坏,并实时显示ATX电源的全部五路输出的电压值(包括-12V电压)。适合需要做ATX电源维修的朋友使用。 全部的ADC端口都有保护,可承受一定程度的过压,防止因为电源有问题导致的意外高压损坏测试仪。板子上也设有电压测试点,可以使用万用表测量来获得更加精确的电压。 源代码全部公开,可以二次开发以提高精准度。
✨ 原理图:
✨ PCB图:
这里汇集了大量的开源硬件项目 发现好玩 更多有趣 尽在OSHWHub |
|||
深山隐士
0
主题
1
回复 |
发表于2022-11-10 16:43:24
|
只看该作者
2#
请问你的这个“ATX电源测试仪” 有卖的吗?如果想DIY,这个PCB有多余的吗。
|
|||
GPSEDA
1
主题
1
回复 |
发表于2022-11-12 12:47:09
|
只看该作者
3#
立创直接打版就可以自己DIY了。
|
|||
小林123
0
主题
1
回复 |
发表于2023-04-18 10:09:28
|
只看该作者
4#
网上拼多多不是有atx电源测试仪吗
|
|