查看:
3122
|
回复:
7
|
STT-MRMA非易失性存储器技术优点
|
|||
英尚微电子
72
主题
544
回复 |
发表于2019-12-17 16:38:29
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
到目前为止,设计人员可以使用的存储技术是易变的,这意味着在断电后,存储器中的数据内容会丢失。但是,随着Everspin Technologies推出256Mb STT-MRAM,系统现在可以拥有像DRAM这样具有高性能的内存,但可以提供持久的非易失性数据存储。
图1:STT-MRAM STT-MRAM代表自旋转移转矩磁阻随机存取存储器。写入STT-MRAM设备的任何数据本来就是持久的,不需要任何电池或超级电容器。通过写入存储阵列来捕获数据,该存储阵列可利用极化电流控制电子自旋。 STT-MRAM的性能类似于DRAM,但不需要刷新。当前可用的接口是ST-DDR3,它与标准JEDEC DDR3非常相似。将来还将提供ST-DDR4接口,从而带来更高的速度和更大的容量。 STT-MRAM技术的一些优点是: •非易失性数据 •性能特征类似于DRAM 记忆 •十亿次以上的数据耐久性 •DDR3兼容封装和未来的DDR4 兼容的脚印 •ST-DDR3接口和将来的ST-DDR4接口 •字节读写(无块) STT-MRAM是通过自旋电流实现信息写入的一种新型非易失性磁随机存储器,是磁性存储器MRAM 的二代产品。STT-MRAM存储单元的核心仍然是一个MTJ,由两层不同厚度的铁磁层及一层几个纳米厚的非磁性隔离层组成,它是通过自旋电流实现信息写入的 www.sramsun.com SRAM芯片/非易失性MRAM芯片/PSRAM伪静态存储芯片 TEL:13751192923 QQ3161422826
|
|||
Zoologist
17
主题
50
回复 |
发表于2019-12-18 09:02:20
|
显示全部楼层
3#
听起来像 intel optane 唉
|
|||
Zoologist
17
主题
50
回复 |
发表于2019-12-23 08:34:00
|
显示全部楼层
6#
你们现在这个都有什么接口的? 有 sata 接口的么? |
|||
Zoologist
17
主题
50
回复 |
发表于2019-12-27 12:17:47
|
显示全部楼层
8#
我的电子邮箱是 wyanb@sina.com 可以发一个介绍给我看一下吗? |
|