查看: 1150  |  回复: 1
富士通FRAM为无电池技术提供了解决方案

主题

回复
发表于2020-04-15 14:40:39 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

富士通半导体主要提供高质量、高可靠性的非易失性铁电存储器FRAM,迄今为止已具有17年以上的量产经验。 FRAM应用于智能卡及IC卡等卡片领域、电力仪表及产业设备等产业领域,以及医疗设备及医疗RFID标签等医疗领域。近年来,还被应用于可穿戴设备和工业机器人以及无人机中。


非易失性FRAM存储器芯片,无需保持数据的电池,所以保持数据时不产生能耗。而且写入时间较通用EEPROM及闪存要短,具有写入能耗低的优点。由于铁电存储器不像动态随机存取存储器DRAM和SRAM一样密集(即在同样的空间中不能存储像它们一样多的数据),它很可能不能取代这些技术。


仅仅通过能量回收产生的微小电动势,就能将数据写入FRAM,因此,除能量回收以外,即使没有电池电源,也能够写入数据。实际上已确认内置有FRAM的演示设备已经能够在没有电池的状态下写入数据。也就是说FRAM通过自身的“非易失性”及“高速写入”,实现了低能耗,为无电池技术提供了解决方案。


● 只要弯曲软质纤维板就能记录转数(无电池)


富士通以MUNEKATA公司(采用喷涂工艺制作的树脂系列压电元件的公司)提供的树脂系列压电元件的软质纤维板(91mm×55mm,名片大小)为能量回收电源,开发了内置FRAM的演示设备。通过该演示设备,已确认仅仅利用弯曲软质纤维板产生的电动势,就能将弯曲次数写入FRAM。


● 只要旋转表盘就能记录转数(无电池)


iC-Haus公司是富士通的业务伙伴,提供使用韦根线技术、内置有FRAM的演示设备。通过该演示设备,已确认仅仅利用旋转表盘产生的电动势,就能将表盘转数写入FRAM。请在介绍FRAM的WEB网站中观看演示设备的实际操作视频。


由于它能在非常低的电能需求下快速地存储,它有望在消费者的小型设备中得到广泛地应用,比如个人数字助理(PDA)、手机、功率表、智能卡以及安全系统。铁电存储器比闪存更快。在一些应用上,它也有可能替代电可擦除只读存储器EEPROM和静态随机存取存储器SRAM,并成为未来的无线产品的关键元件。


主题

回复
发表于2020-04-15 14:43:59   |  显示全部楼层
2#
宇芯电子提供的非易失性FRAM存储器芯片,无需保持数据的电池,所以保持数据时不产生能耗。而且写入时间较通用EEPROM及闪存要短,具有写入能耗低的优点。由于铁电存储器不像动态随机存取存储器DRAM和SRAM一样密集(即在同样的空间中不能存储像它们一样多的数据),它很可能不能取代这些技术。