查看:
1483
|
回复:
0
|
为什么需要10G电口模块?它有哪些优势与应用?
|
专说光通信
281
主题
5
回复 |
发表于2020-05-15 14:43:06
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
10G BASE-T电口SFP+模块,也就是10G电口模块,被广泛应用于万兆以太网中,主要是集成在交换机、网卡等产品上。采用全双工带回声抑制的传输方式,PAM16脉冲调幅技术,标准工作带宽要求为417MHz。它符合SFF-8431和SFF-8432 MSA标准,传输距离最大能够达到30m。 10G电口模块优劣 相比传统的光模块、DAC和AOC互连,电口模块的优势和不足有哪些? 以10G以太网互连为例:电口模块VS高速线缆 VS光模块VS有源光缆
DAC适用于NIC和交换机之间的短距离传输场景,一般传输距离不超过7米,然而大部分数据中心内设备之间的链路距离在10m到100m之间; AOC拥有增强信号完整性以及灵活性的部署方式,但是在10G速率下它的布线成本高于铜缆布线。 使用光模块需要用光纤进行布线,这会增加部署成本。如果想要在现有铜缆布线系统中使用SFP+光模块,则需要增加以太网交换机或光电转换器等设备。 综上所述:10G电口模块的优点在于:既弥补了高速线缆传输距离的不足,又很好地填补了100m内AOC成本过高导致的空白,且可以直接用在现有的铜缆布线系统中实现10G传输,而不需要再额外增加以太网交换机或者光电转换器等设备。 虽然10G BASE-T SFP+是一个电口模块,但是其性能完全足以与光模块媲美。 当然,电口模块也有不足之处,在大型数据中心部署里,10G BASE-T电口模块需要耗费太多的电力,对于广泛的部署来说成本太高。且一般电口模块不支持DDM数字监控功能。 电口模块应用场景
各种以数据为基础的数据公司都采用电口模块,因为它的优势极强,集成在交换机网卡等产品上创造了新的传输方式,使用的性价比远远高于同类其他模块。而且电口模块的使用寿命久,从商家投资的眼光来说电口模块业务真正实现了低价和长久运行的硬性要求。
高校研究所内部网络系统的打造同样是我国近年来教育部门的主要任务,它的数据极其重要,电口模块可以根据高校内交换机的标准采购不同速率的模块,既降低了高校研究所的经济负担也满足了研究的需求。
在2010年后我国各政府部门致力于打造监控视频系统,尤其一线城市的政府率先进行视频监控系统的搭建,政府视频监控系统便有电口模块的身影,监控系统需要以数据为基础,对于监控系统的后期发展也有了极大的引导作用。 通过对电口模块的优缺点比较也可知它的优点较多,因此无论是高等院校或者专业的研究所和中大型公司等均可以酌情采购电口模块,极其灵活的部署方式为企业带来诸多效益。 易飞扬10G BASE-T电口SFP+模块 易飞扬10G BASE-T电口SFP+模块已经在客户端通过严格的1KV电压浪涌测试和其它测试项目,实现批量交付,标志该款产品性能和可靠性均达成行业领先水平。 易飞扬10GBASE-T电口SFP+模块使用超六类或七类铜缆布线可实现10GE以太网传输30米距离,工作速率可自动协商匹配,可以重复利用之前双绞线布线资源完成10GE网络部署,同时支持1000GBASE-T(100米)/2.5GBASE-T(50米)/5GBASE-T(50米),模块符合SFF-8431和SFF-8432 MSA,最大功耗只有2.5瓦。该产品可适用于多种严酷的工作环境,支持超过商业级0-70度温度适应标准。 原文链接:https://www.gigalight.com/cn/bbs/technical-2232.html |
|