结果:找到"10G电口模块",相关内容1000条
- 电口模块还是光模块、DAC、AOC?一文解析通信接口的优劣之选
- 电口模块是一种通过铜缆(例如双绞线网线)传输的模块,也是光模块的一种,全称光口转电口模块。随着通信技术的迅猛发展,各种通信接口如雨后春笋般涌现,其中电口模块、光模块、DAC直连铜缆以及AOC有源光缆成为了业界的热门选择。这些接口模块各有千秋,它们在不同场景下发挥着重要的作用。为了更好地满足通信需求,我们需要深入了解它们的特点和优势,以便在实际应用中做出明智的选择。接下来,本文将重点探讨电口模块、光模块、DAC以及AOC之间的对比(以10G为例),以帮助读者更好地理解和选择适合自己的通信接口模块。电口模块VS直连铜缆(DAC)电口模块与DAC直连铜缆均适用于短距离传输应用,且都通过铜缆进行传输...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 电口模块 发帖人:专说光通信 发帖时间:2024-03-30 14:44:00
- 电口模块和普通光模块的区别有哪些?
- 在说明电口模块和普通光模块的区别之前,易天光通信(ETU-LINK)带大家先了解下什么是电口模块以及普通光模块。其实电口模块是将光口转为电口的模块,作用是把光信号转换成电信号,其接口类型为RJ45。光转电模块是一种支持热插拔的模块,封装类型有SFP、SFP+、GBIC等。电口模块具有功耗低、性能高、设计紧凑的特点。根据电口模块速率的不同可以分为百兆电口模块、千兆电口模块、万兆电口模块以及自适应电口模块,其中千兆电口模块与万兆电口模块的应用最为广泛。普通光模块是可以发射和接收模拟信号的光学器件。作用是将电信号通过光模块的发射端后转化为光信号,再经过接收端将光信号转化为电信号以此实现光电转换。光...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 电口模块 光模块 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-12-07 10:18:00
- 10G彩色光模块都有哪些?
- 10G彩色光模块有10GSFP+CWDM、10GXFPCWDM、10GSFP+DWDM、10GXFPDWDM这四种类型,其中CWDM系列光模块的可选波段为1270-1610nm,间隔20nm,DWDM系列光模块的可选波段为C17-C61。下面易天光通信就给大家介绍下10G彩色光模块都有哪些吧。1、10GSFP+CWDM系列10GSFP+CWDM系列光模块的传输距离主要有10KM、20KM、40KM、80KM、100KM这五款,其中10KM、20KM这两款的可选波段为1270-1610nm(间隔20nm),40KM、80KM、100KM这三款的可选波段为1470-1610nm(间隔20nm)。...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 10G光模块 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-11-10 18:07:00
- 万兆电口模块的应用及优势
- 万兆电口模块,也就是10GBase-TCopperSFP+电口模块,其采用RJ45接口,最高速率可达10G,传输距离最远能够达到30m。万兆电口模块主要是集成在交换机、网卡等产品上,广泛应用于万兆以太网中。10G电口模块因为性价比高、使用寿命长的优点,所以被大数据中心、高校研究所内部网络系统、政府视频监控系统所采用。电口模块既降低了经济负担,同时也实现了长久运行的硬性要求。电口模块相比其他光模块而言的优势在于性价比。在100M传输距离内,若使用光模块需要用光纤进行布线、增加光电转换器设备,导致光模块的应用成本太高;而使用电口模块则可以直接用在现有的铜缆布线系统中。在多数情况下,数据中心都是内...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 万兆电口模块 10G电口模块 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-07-20 17:23:00
- 为什么需要10G电口模块?它有哪些优势与应用?
- 10GBASE-T电口SFP+模块,也就是10G电口模块,被广泛应用于万兆以太网中,主要是集成在交换机、网卡等产品上。采用全双工带回声抑制的传输方式,PAM16脉冲调幅技术,标准工作带宽要求为417MHz。它符合SFF-8431和SFF-8432MSA标准,传输距离最大能够达到30m。10G电口模块优劣相比传统的光模块、DAC和AOC互连,电口模块的优势和不足有哪些?以10G以太网互连为例:电口模块VS高速线缆VS光模块VS有源光缆DAC适用于NIC和交换机之间的短距离传输场景,一般传输距离不超过7米,然而大部分数据中心内设备之间的链路距离在10m到100m之间;AOC拥有增强信号完整性以及...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 10G电口模块 发帖人:专说光通信 发帖时间:2020-05-15 14:43:00
- 易飞扬10GBASE-T电口SFP+模块通过1KV浪涌测试
- 近日,易飞扬10GBASE-T电口SFP+模块在客户端通过包括严格的1KV电压浪涌测试和其它测试项目,实现批量交付,标志该款产品性能和可靠性均达成行业领先水平。万兆10GBASE-T测试的难点来源于PAM16的调制方式,16级脉冲幅度的复杂性使得常用的眼图测试(如100BASE-T)和模板测试(如1000BASE-T)都难以实现,从而IEEE802.3an10GBASE-T物理层一致性测试转而采用频谱衡量的方式,需要多个昂贵的测试仪器搭建测试系统才能完成该测试。易飞扬新出品的万兆电口模块可以通过最严苛的IEEE802.3an10GBASE-T物理层一致性测试,测试项目包括8大测试项目,分别是...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 电口模块 发帖人:专说光通信 发帖时间:2020-04-20 15:43:00
- 讲解SFP-10G-SR与SFP-10G-LR代表着什么类型光模块?
- SFP-10G-SR是哪款光模块?主要参数速率:10G封装类型:SFP+传输波长:850nm传输距离:300M传输介质:多模光纤接口:LC讲解SFP-10G-SR与SFP-10G-LR代表着什么类型光模块?10GSFP+850nm300MLCDDM10GBase-SR和10GBase-LR是两种不同的万兆以太网规范,10GBase-SR中的"SR"代表"短距离"(shortrange)的意思,短波(波长为850nm)多模光纤(MMF),传输距离为300m,要支持300m传输需要采用经过优化的50μm线径OM3光纤。这种规范具有最低成本、小型化、满足距离传输等优势,SFP-10G-SR光模块就...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 光模块 SFP-10G-SR SFP-10G-LR 发帖人:etulink 发帖时间:2018-12-04 11:46:00
- 10G光模块专题:易天针对SFP-10G-SR进行详细讲解
- 最近客户问得最多的问题就是:你们有没有SFP-10G-SR模块呀?如果接触光模块比较多的朋友就会比较清楚的了解它的意思,但是一些刚入行的朋友就有可能会一头雾水了。下面就让易天光通信为您讲解下什么是SFP-10G-SR吧。简单来说SFP-10G-SR是一种十分常见的光模块型号,思科、华为等大厂都有生产,主要应用于交换机与路由器上,我们可以将其分开三个要素来看。SFP,英文全称是SmallForm-factorPluggables,即小型热插拔模块,是早期GBIC模块的升级版本,比GBIC光纤模块的体积更小,集成度更高,这是目前市场最流行的光模块,通常我们所说的光模块就是这种类型。10G代表的是...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 10G光模块 发帖人:etulink 发帖时间:2018-07-12 16:00:00
- 易天光通信可提供哪些RJ45电口模块?
- 电口模块也叫光电转换模块、光口转电口模块,它是一种支持热插拔模块、封装形式是SFP和SFP+,连接器类型都是RJ45。根据速率的不同可以分为:1000M、自适应10/100/1000M、自适应10/100M和10GSFP+电口模块。易天(ETU-LINK)千兆电口模块的特征可热插拔SFP封装/RJ45接口支持100m传输距离数字诊断功能可选/金属外壳封装降低电磁干扰遵循SFPMSA协议符合SDH/SONET传输标准符合IEEE802.3以太网标准3.3V单电源供电数字诊断监测:内部校准或外部校准符合RoHS工作温度:商业级:0to+70°C;工业级:-40to+85°C易天光通信(ETU-L...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 电口模块 光模块 SFP+电口模块 千兆电口模块 发帖人:etulink 发帖时间:2018-07-03 17:23:00
- 10G光模块知识:全面介绍10G光模块类型、参数
- 在互联数据和光网络高速发展的时代,100G光模块、200G光模块甚至400G光模块都在不断涌现。但是,高速有着高速的好处,低速也有着低速的优点。在高速光模块主流的年代,10G光模块以其特有的优点和相对较低的成本支持者厂商、用户的运作。10G光模块介绍10G光模块,顾名思义,就是每秒传输数据为10G的光模块,那么,它有着哪些封装类型呢?据查询:10G光模块的封装有300pin,XENPAK,X2,XFP,SFP+,等封装方式。每种封装方式是什么意思?下面,易飞扬通信带领大家全面了解10G光模块。300pin300pin最先被应用于SDH和10G以太网的光纤传输网络的模块,应用极少。XENPAK...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 10G光模块 易飞扬光模块 10G光模块类型 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-01-29 15:28:00
返回