查看: 1550  |  回复: 1
H6203电动车GPS追踪器稳压芯片100V转4.2V 5V 替代MP9486A方案
用芯出发
34
主题
48
回复
发表于2020-06-20 10:02:41 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

方案名称:H6203电动车GPS追踪器稳压芯片100V转4.2V 5V 替代MP9486A方案

方案品牌:惠海半导体

方案描述

H6203是支持宽电压输入的开关降压型DC-DC 的控制器,内置150V-9A的高压mos,最高输入电 压可高达120V。

H6203同时支持输出恒压和输出恒流功能CC/CV。通过设置CS电阻可设置输出过流 值(恒流值)。通过设置FB1、FB2引脚的分压电阻可设置输出电压值(恒压值)。

H6203采用固定 频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。

H6203内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。

H6203 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。


特点:

内置150V高压mos

宽输入电压范围:8V~120V

输出电压从5V到30V可调

支持输出恒流

支持输出 12V/1A,5V/1.5A

高效率:可高达 98%

工作频率:140KHz

低待机功耗

内置过温保护

内置软启动

内置输出短路保护

恒流(CC±5%)恒压(CV±5%)输出


用芯出发
34
主题
48
回复
发表于2021-03-01 15:53:48   |  显示全部楼层
2#
这篇文章对你有帮助吗?作为一名电子工程师,在评论区留下你的困惑或你的见解,153★23519289大家一起来交流吧!