查看:
1549
|
回复:
1
|
H6203电动车GPS追踪器稳压芯片100V转4.2V 5V 替代MP9486A方案
|
用芯出发
34
主题
48
回复 |
发表于2020-06-20 10:02:41
|
只看该作者
1#
电梯直达
方案名称:H6203电动车GPS追踪器稳压芯片100V转4.2V 5V 替代MP9486A方案 方案品牌:惠海半导体 方案描述 H6203是支持宽电压输入的开关降压型DC-DC 的控制器,内置150V-9A的高压mos,最高输入电 压可高达120V。 H6203同时支持输出恒压和输出恒流功能CC/CV。通过设置CS电阻可设置输出过流 值(恒流值)。通过设置FB1、FB2引脚的分压电阻可设置输出电压值(恒压值)。 H6203采用固定 频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。 H6203内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。 H6203 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。 特点: 内置150V高压mos 宽输入电压范围:8V~120V 输出电压从5V到30V可调 支持输出恒流 支持输出 12V/1A,5V/1.5A 高效率:可高达 98% 工作频率:140KHz 低待机功耗 内置过温保护 内置软启动 内置输出短路保护 恒流(CC±5%)恒压(CV±5%)输出 |
用芯出发
34
主题
48
回复 |
发表于2021-03-01 15:53:48
|
只看该作者
2#
这篇文章对你有帮助吗?作为一名电子工程师,在评论区留下你的困惑或你的见解,153★23519289大家一起来交流吧!
|
|