查看: 9896  |  回复: 8
立创EDA可以转到KICAD么
MasterSun
4
主题
4
回复
发表于2020-08-06 08:59:07 | 显示全部楼层
1# 电梯直达
现在立创EDA可以转到KICAD么
EDA老贺
7
主题
1500
回复
发表于2020-08-09 22:09:21   |  显示全部楼层
5#
发表于2020-08-09 20:07:14  4# 技术上肯定没问题,但是从商业角度来说,当然不会提供了

技术上有问题,反而商业上没有问题。立创EDA想做一个中间格式。

所有其它EDA都是格式上很难兼容,而且算法上很难一样。特别是铺铜算法。铜的路径大家都不一样。

只能保障80%的正确性,其它需要人工调整


EDA老贺
7
主题
1500
回复
发表于2020-08-10 09:43:30   |  显示全部楼层
7#
发表于2020-08-10 09:04:26  6# KiCAD格式都是公开的,而且全部是文本文件。lceda是json,也是文本文件。只要格式公开,就不存在技术上的障碍。而...

我们可以根据KICAD的格式来修改我们个格式,或者做格式兼容,图形兼容。 KICAD能为立创EDA做格式兼容吗? 

不过,所有的格式都无法完美兼容,大家代表方式不一样。 假如是一样就没有必要再造轮子了