查看:
9893
|
回复:
8
|
立创EDA可以转到KICAD么
|
|||
MasterSun
4
主题
4
回复 |
发表于2020-08-06 08:59:07
|
只看该作者
1#
电梯直达
现在立创EDA可以转到KICAD么
|
|||
萧规曹随
6
主题
328
回复 |
发表于2020-08-06 10:15:24
|
只看该作者
2#
直接方法好像暂时没有;间接的,先转换到AD,再AD转换到KICAD,然后凭经验双倍地检查下。
提供LCEDA,99SE,DXP,Pads,Allegro平台PCB设计;光绘文件还原可编辑的PCB
|
|||
立创EDA罗工
78
主题
4623
回复 |
发表于2020-08-06 10:25:23
|
只看该作者
3#
技术支持微信:请前往lceda.cn获取二维码,官方群:不再提供QQ群,公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
|
|||
Echo
35
主题
536
回复 |
发表于2020-08-09 20:07:14
|
只看该作者
4#
技术上肯定没问题,但是从商业角度来说,当然不会提供了
ECHO Studio
http://www.uimeter.com
|
|||
EDA老贺
7
主题
1500
回复 |
发表于2020-08-09 22:09:21
|
只看该作者
5#
技术上有问题,反而商业上没有问题。立创EDA想做一个中间格式。 所有其它EDA都是格式上很难兼容,而且算法上很难一样。特别是铺铜算法。铜的路径大家都不一样。 只能保障80%的正确性,其它需要人工调整 |
|||
Echo
35
主题
536
回复 |
发表于2020-08-10 09:04:26
|
只看该作者
6#
KiCAD格式都是公开的,而且全部是文本文件。lceda是json,也是文本文件。只要格式公开,就不存在技术上的障碍。 而商业上,从lceda的角度,提供KiCAD导入肯定没问题,导出么,即使能提供,也不会提供的,当然这个可以理解,原因大家都懂。 ECHO Studio
http://www.uimeter.com
|
|||
EDA老贺
7
主题
1500
回复 |
发表于2020-08-10 09:43:30
|
只看该作者
7#
我们可以根据KICAD的格式来修改我们个格式,或者做格式兼容,图形兼容。 KICAD能为立创EDA做格式兼容吗? 不过,所有的格式都无法完美兼容,大家代表方式不一样。 假如是一样就没有必要再造轮子了 |
|||
Echo
35
主题
536
回复 |
发表于2020-08-10 19:43:09
|
只看该作者
8#
KiCAD是完全开源的呀?你们可以参与开发,也可以添加功能。lceda代码你们最熟悉,又能看到KiCAD的代码,作为贡献者做这部分再合适不过了。 当然,从商业上来说是不可能参加的,这个作为用户都能理解,大大方方承认就好了。 ECHO Studio
http://www.uimeter.com
|
|||
立创EDA罗工
78
主题
4623
回复 |
发表于2020-08-10 20:10:20
|
只看该作者
9#
你也可以的
技术支持微信:请前往lceda.cn获取二维码,官方群:不再提供QQ群,公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
|
|