查看: 961  |  回复: 0
电动车仪表供电芯片 100V降压12V 惠海半导体H6205

主题

回复
发表于2020-09-01 18:00:49 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

带线补 抖频 80V85V90V100V降压5V2A/5V3A 100V耐压降压稳压芯片 滑板车电动车仪表盘供电IC芯片方案 惠海半导体H6205




东莞市惠海半导体有限公司专业从事电动车市场,专业研发、生产、销售、高电压超低待机功耗8-150V输入电压的DC-DC降压稳压芯片,专业电源行业超过10年,实力厂家,硬件设施齐全,工程资源充足,免费协助Lay板,帮忙过认证,提供样品、方案开发以及技术支持。




1、惠海半导体H6205芯片特点


内置100V高压mos


宽输入电压范围:8V~80V


输出电压从4V到30V可调


支持输出恒流


支持输出 12V/2A,5V/2A


高效率:可高达 98%


工作频率:140KHz  


内置过温保护


内置软启动


内置输出短路保护


低功耗、高效率、低纹波


优异的母线电压调整率和负载调整率


恒流(CC±5%)恒压(CV±5%)输出




惠海半导体H6205是一款100V耐压专业应用于车充、电池充电、恒压源 、电动汽车、电动自行车、电瓶车led照明、扭扭车、卡车、GPS电源供电、电动车仪器仪表供电的降压恒压芯片。具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等优势。




电动车仪表供电芯片100V降压12V惠海半导体H6205